测试和测量设备广泛地被用于生产过程好测试台中,可以提高生产效率,减少宕机次数。因此需要将测试设备集成到自动化系统中。HBM 放大器可以为您提供相应的总线模块。
在工业网络中,接口是至关重要的
智能网络越来越重要,尤其是在工业和自动化环境中。强大的网络能提供更高的生产效率。在数据传输过程中,有多种不同的总线系统。测试和测量系统也需要提供相应的接口。
现代生产系统中,智能传感器实时传输数据。在过程中,状态信息,例如,温度,服务寿命和磨损程度以及测量信号都将会传输。有多种总线系统 – Profibus, DeviceNet, AS-Interface 或 CANopen – 依据不同的应用需求。但是近年来,以太网为基础的总线系统正在快速地替代传统总线系统,包括 EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP 和 CC-Link:
- 高性能
- 容易布线
- 容易集成到 IT 网络中
- 采用标准部件降低费用
- 可远程诊断和维护
更高的灵活性