压装提高生产效率

提高压机的运行效率和质量

现代工业脱离了压机是不可想象的。从硬币到大型汽车零部件生产。压机的速度高达每分钟 800 次。

并且要保证生产的工件具有一贯的品质。

实现这一目标的方法之一就是使用 HBM 传感器 和 PMX 进行压装监控。PMX 测量链采用载频技术记录压力,并且没有任何干扰,无论是直接力还是分力测量。PMX 分辨率高达 24 bits, 可以记录非常小的力。通过 PX455 4通道测量卡,可以非常可靠地记录全桥和半桥力,称重传感器信号。

内部计算通道可以分析测量信号的峰值和曲线。 另外,PX878 多输入/输出卡总共带有8个数字输入,8个数字输出以及5个模拟输出。模拟输出可以用于测量输出或是计算通道 – 是服务和维护的理想选择。

PX01PN, 完美支持 IRT 协议, 确保和控制设备通过实时以太网实时通讯,对压机参数及进行调整。 

通过自动化系统,压机生产商能够提高生产效率和质量,并且降低生产成本。并且可以用于印刷机改造。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务