智能设备:全面测试 智能设备:全面测试 | HBM

智能设备: 全面的测试

现代智能手机和设备用户界面友好并且功能丰富。为保证更好的精确性和可靠性,这些设备在交付之前必须要严格且全面的测试。

在测试之前,测试范围需要定义。其必须符合满足和超越实际需求。配有运动装置并设置测试序列的小型机器人模拟可能发生的不同操作过程和力。

PMX 测量只有几个牛的接触力并保持最大力。PX455  4 通道测量卡可以连接全桥和半桥力,称重传感器。另外,PX878 多输入/输出卡总共带有8个数字输入,8个数字输出以及5个模拟输出。模拟输出可以用于测量输出或是计算通道 – 是服务和维护的理想选择。所有的设定都可以存储在 PMX 参数集中。

内置 web 服务器可以让设置更为简单。实时 PX01PN 可以保证让信号通过实时以太网接口进行设备控制。

PMX 带有以太网接口,所有的信号存储都可以通过 HBM catman® 软件 来进行。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务