因为星点电压无法直接测量 (u1, u2, u3),一般是通过 "人造星点" 来测量。如图 3.1 显示,人造星点包括三个相同的高阻抗电阻。脉宽逆变器的瞬时功率可以通过计算星形电压和电流 (i1, i2, i3) 完成。

(3.01)

图. 3.2: 通过人造星点测量功率
图 3.3 显示了人造星点的测量结果。在这个案例中,逆变器为一台异步电机供电。尽管通过逆变器产生的是脉冲电压,但电流依然是近似的正弦。因此,在功率测量中,电流信号用来推导用于平均值计算的周期时间。并且可通过比对电流周期和 i1 周期曲线来判断电流周期是否正确。.
三线电流的 120° 相移在图中可以看出,通常,异步电机电流滞后电压。
通过计算瞬时功率的平均值即可得到脉宽调制逆变器的总有效功率。等式 3.02 显示了在 Perception 软件中的计算过程。

(3.02)
视在功率 S 是电流和电压的 RMS 值的乘积。RMS 值是在一个周期内计算的。通过 cycleDetect 命令即可获得电流曲线 i1 的周期。
视在功率在 Perception 软件中按如下等式计算:

(3.03)
无功功率 Q 计算如下:

(3.04)
总无功功率是所有无功功率的总和。在 Perception 软件中有效功率计算如下:

(3.05)