1kV 卡实时数学功能
卡用户现在可以对每个通道进行多种实时计算。为实现这一点,程序将创建相应的逻辑计算通道。
每个通道可进行如下实时计算:
- 均方根 (RMS)
- 最小值
- 最大值
- 均值
- 峰峰值
- Area
- Energy
新版本软件能够为以上提及的实时计算定义时间窗口提供两个选项。为做到这一点,用户能够精确定义所需的时间窗口,例如一秒钟。
第二个选项基于新开发的的一种算法。该算法被用于发现通道信号的过零,并将结果用作进一步计算的“周期检测”。这意味着用户能够计算半波信号的电流或电压的均方根。
您可以从 Perception 6.42 获取多个新功能,节省更多时间,用户环境更友好!
6.42 概览:
现在,在公式数据库(分析)模块中,Perception将会区分大小写。如果 If Perception 无法分配通道或计算,将显示黄色警告。这一般会在老是录音设备或工作台被导入到 6.42 中发生。
以下新功能可以用于采用 Perception 6.40 版本的 GEN2i 数据记录仪上:
这个特点可用于通过 TTL 信号,以启动和停止测量。这个功能在无法触及 GEN2i 或 必须进行远程控制时非常有用。这也可以用于输出信号的限位值作为启动信号时使用。.
此功能仅支持 1kV 和 16/32- 通道记录卡。
Perception 软件可以设置GEN2i 设备面板的语言 (触摸屏用户界面)。
现在您还可以在测量中记录音频,并在测量文件中记录这个事件。