极小剂量下保证高精度

PW25 使粉末灌装系统更卫生

MCPI 一直在其高精度粉末灌装系统中使用 HBM 称重传感器,因为其实高速和高精度称重的最佳选择。PW25 极易清洗的称重传感器使其系统更卫生。

除了采用喷洒的方式灌装外, MCPI 还提供特殊精度的微剂量系统。称重传感器使这种系统的重要组成部分。HBM 对于 MCPI 这一战略非常重要。Pierre Mosca 评论道: “从我们开发灌装系统开始,HBM 就提供给我们各种模拟称重传感器。除了质量因素外,其技术和服务质量都非常令人称道。“

可追溯的动态称重

MCPI 已经观察到市场的趋势,向高精度发展。现在 MCPI 灌装系统从20 mg 到 20 kg,分度最高达 0.1 mg。 HBM  称重传感器均符合这些要求。并且这些传感器非常容易清洗,不会影响其性能和寿命。

容易清洗和处理

灌装系统需要生产不同的产品,其对卫生具有极高的要求。这意味着需要定期,彻底地清洗。

HBM PW25 这种极易清洗的称重传感器具有独到的优势。不像固体和液体,粉末可以存在任何地方,很难清理。PW25 不需要任何防护,这样使灌装系统使用起来非常方便,简单。

清洗过程对于工作人员来说非常方便,PW25 具有极光滑的表面,可以采用溶剂,水,喷枪或高压热水 (IP68/IP69K)进行。

另外,PW25 还提供其他优势,其可以承受10倍的过载,因此在给药过程中,不会存在任何传感器破坏的风险。

极易清洗的 PW25 称重传感器

未来的精度

但是这些传感器的最大量程只有 10 或 20 kg,精度等级只有 C3MR (3000 分度), 无法满足  MCPI 所有微剂量系统的要求。

但是从我们和 HBM 数十年合作的经验来看,这不会存在任何问题。 HBM 将会开发一系列更高精度和更多量程的称重传感器来满足我们的需求。

食品灌装系统

HBM 称重传感器的优势

  • 容易清洗,无需任何保护措施
  • 可采用多种清洗剂和高压热水清洗
  • 10 倍过载能力,使系统使用更安全可靠
联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务