150G 可靠地结果: QuantumX 用于土工离心机的数据采集

我们希望我们脚下的土地是安全的。但是土壤由不同的成分构成,土壤高动态的过程可能会破坏建筑物或是基础设施,使其非常危险。  

土工离心机 建立了负载下应变和应变过程的复杂关系的真实模型。但是, 可靠的数据采集 和离心机一样重要。因此 Pretoria 大学 在他们最先进的离心机上采用了 HBM QuantumX 数据采集系统

超现代的 "Gautrain" 铁路线 连接南非大都市比勒陀利亚和约翰内斯堡, 工程师面临着一个大问题: 在比勒陀利亚的南部,火车需要穿越具有喀斯特地貌特征的白云岩基岩形成落水洞。为能使数十万吨的高架桥建立在这些土壤上,需要对落水洞的刚度进行了解和测量。

土工离心机

比勒陀利亚大学的离心机

因为全面的测试结果相差很大,混凝土高架桥需要在2012年新建成的 Pretoria 大学的离心机实验室 进行测试,以了解其造成的影响。 

该实验室在全球这个领域是首屈一指的,拥有最先进的技术。离心机由法国 Actidyn 公司制造,能够加速一顿重的物体到150个地球重力加速度(150G)。极高的加速度是必须的,只有这样才能真实地模拟土壤中的应力状态和过程。

多种传感器的数据采集

如此复杂的实验需要对 多种参数和测量量进行连续采集。除了粒子图像摄像机,执行器和多种传感器被集成到离心机中:

  • 位移 采用 LVDTs, 电位计和激光位移传感器和扫描仪
  • 压力 采用液压传感器测量土壤压力
  • 力/重量 采用应变原理称重传感器
  • 温度

HBM QuantumX 数据采集系统 被用于数据采集。 QuantumX 在测量 多种不同物理量 有非常强大的优势 - 即使涉及到多种不同原理的传感器。

不仅如此,QuantumX 还具有非常出色的 灵活性和通用性。 即插即测技术能够使不同技术的传感器连接到 QuantumX 模块中 - 并马上开始测量。无需进行复制的设定和配置。

以下 QuantumX 模块保障离心机进行精确测量: 

以太网和光纤电缆用于数据传输(具有 1 GB 吞吐量)

使用离心机进行试验的多种优势

专业测试设置,提供了许多优势,可以使用简单的手段进行复杂的三维建模。工程师们可以精确地观察到实际的物理事件和机械过程 - 受益于来自HBM可靠的数据采集设备。

HBM 优势

  • 复杂测量的数据采集
  • 一台设备支持多种技术的传感器
联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务