学生方程式: 创新的快车道

在动力传动系上测量扭矩

2013 年春天, 在 'High Octane Motorsports e.V.' 竞赛中,德国Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg 学生方程式赛车组在他们的 'FauMax Zeta' 赛车上对传动系进行了扭矩测量。他们使用了 HBM 提供的遥测技术。

'最具创新的传动系'

一台 Aprilia SXV 550 V2 内燃机, 纵向安装在他们的方程式赛车上。采用这种发动机以及相配套的传动系部件,High Octane 赛车小组受到了高度重视。该小组连续两年获得了 Tognum AG 公司颁发的 '最具创新的动力总成' 大奖。

High Octane Motorsports, 和 HBM 及 Datatel 无线遥测合作,是第一个在动力系上实现实时扭矩测量的学生赛车。其将 XY2/XY4 应变片 黏贴到 Faumax Zeta's 纤维驱动轴上。 Datatel 遥测发射机 用于 给应变片供电 并将传感器数据传输到相应的遥测接收机上。信号数据存储在发动机控制单元 用于赛后分析。应变片和遥测单元能够高分辨率记录 高精度,无干扰的动力总成数据

未来

动力系获得的数据 能够帮助其 优化动力系部件以及优化赛车设计。赛车小组将继续和 HBM 合作, 在其最新的 'Faumax Eta' 赛车底盘上进行应力测试和分析。HBM 为其提供所需的传感器。

 

 

High Octana Motorsports

了解详情

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务