一般来说,材料越轻,跨距越大,越容易产生震动,一般是由风,机器和外部力产生的。 KTI 项目旨在发现 一种抑制轻钢结构震动的方法。这种抑制阻尼需要适应不同材料运输带来的变化。这就需要 主动抑制。抑制系统需要自动适应不同的条件。
超轻型皮带秤减震
从2013年一月起,瑞士公司 MartiTechnik AG 和 K.Bitterli+Partner Ingenieure AG 与 瑞士联邦材料科学与技术实验室 (EMPA - Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) 共同合作,开展了一项 旨在降低超轻型皮带秤震动 的研究。这个项目由上述两家公司以及联邦技术和创新委员会 (Kommission für Technologie und Innovation (KTI project 14871.1 PFIW-IW) des Bundes) 资助。
其目的旨在开发一种跨距50m 的皮带秤超轻型结构,轻质材料和简便的设计 能够为组装和运输带来巨大的便利。
目标: 减少震动

从模型到实施
2013年5月,一个 1:20 的传送带模型 被建造,并配有 KMR 力垫圈。这个模型通过不同的操作来进行测试,测试只是用于验证 有限元的计算结果,因此,采用了 高性价比 的力垫圈。
2013年7月,原型皮带秤 在一个砂石厂安装,其有轻钢材料制成,并通过四根预应力钢丝绳固定。四个 1000 kN 的 C6A 力传感器 被安装四根钢丝绳上来 监控安装和操作过程的预应力。 AE301 工业放大器 被用于 评估。 Jakob Baader, Bitterli+Partner Ingenieure AG 的高级项目工程师评论道: "HBM 提供了整套的 极具性价比 的产品组合,并能用于恶劣的环境中。并且测量高度精确可靠。" 并且根据测量数据开发了一套高度自适应的阻尼器。
"HBM 提供了整套的 极具性价比 的产品组合,并能用于恶劣的环境中。"
Jakob Baader
高级项目工程师
Bitterli+Partner Ingenieure AG