如何使用 PMX!
PMX 是一款高精确、可靠和灵活的测量仪器,非常适合处理多通道大数据量的应用。以下技术文章详细描述了如何在不同情况下操作PMX 模块化测量放大器系统:
- 在 PMX 中使用计算通道
- 连接和调整传感器
- 使用现场总线和 CODESYS 应用程序
- ... 和更多场景!
如有疑问,请联系 HBM 获得进一步支持。

标定方法
PMX CASMA 滤波
在这里,您将得到一个关于如何使用CASMA滤波器(曲柄角采样移动平均值)获取噪声扭矩信号平均值的说明。它具有角同步性,与时间无关,能够对转速的变化做出反应。PMX 内部为此提供了自己的计算通道。
Download now现场总线集成
通过 ProfiNet 与西门子 PLC 通讯
本技术提示给出了如何采用西门子 Tia Portal 创建一个新项目,连接 PMX 到 Siemens PLC。此外,还将向您提供一个简短的说明,说明如何在 Tia Portal 中监控 PMX的测量值。
Download now通过 EtherCat 与倍福 PLC 通讯
这里将向您提供一个关于如何使用 Twincat 创建项目的说明,该项目将 PMX 连接到 Beckhoff PLC。此外,对如何监测 Twincat中 PMX 测量给出了简短的解释。并提供了 ProfiNet 连接和PMX的基本知识。
Download nowPMX 与 Allen-Bradley PLC 和 Ethernet/IP
这是使用 RSLogix 5000 创建项目的指南,该项目通过Ethernet/IP 将 PMX 连接到 Allen-Bradley 控制器。此外,有一个简短的解释如何对软件中的 PMX 测量值进行监控。同时提供 Ethernet/IP 网络和 PMX 的基本知识。
Download now计算通道
PMX 作为 PID 控制器
这个技术说明为您提供了一个采用 PMX 创建 PID控制器的例子。PMX 内部信号发生器产生周期信号。并且可与由其他信号(例如来自传感器)进行交换。
Download now