实时数据采集
在实际应用中,HBM 测量技术具有出色地 用户友好性。在启动之前,通过一个开放的接口,热电偶可以方便地通过 LabVIEW* 软件进行标定。热电偶传感器 分布在 发动机缸体,缸盖和排放系统。在测试中,通过数个操作点,测试台来模拟 驾驶过程中的不同类型的负载。 QuantumX 记录温度数据 并将信息 实时 反馈到 测试台系统 中。

QuantumX 使用 LabVIEWTM 软件进行温度测量
" 通过 QuatumX CANbus 网关,数据采集系统可以集成到我们的测试台测量系统中。我们能够 及时访问所有的温度数据 并进行数据处理," Kanzenbach 解释道。每通道每秒可以存储和传输 300 个温度值 ,带宽高达 15 Hz,分辨率高达 24-bit , 并具有极好的抗干扰性。基于只有两个测量点的 测量链的热工校验 能够显著 提高测量精度。这确保了 非常小的动态温度变化 都将被记录。
然后,数据将和其他的发动机测量值,例如 速度和扭矩 集成到测试台中。经过惯性优化的 HBM T11F 扭矩传感器, 专门用于极高速 (最高达 30,000 rpm) 应用。测量的结果能够用于 计算发动机在不同负载下的温度分布状况. "通过高精度的温度测量获得的数据,工程师能够 进一步提高发动机效率。" Kanzenbach 总结道。
* LabVIEW 是美国国家仪器的注册商标。