在设备开发过程中,科学家们意识到他们需要一个数据采集系统,每秒可以进行 1亿次采样。 Genesis DAQ 采用了可以处理高采样率的快速卡。第一代产品采用了四通道DAQ,而下一代机器需要12通道。
项目经理 Brent Freeze,Sorlox 使用DAQ 对电磁场测量并控制等离子体。特殊磁性传感器可以远距离内读取电流 - 这是非常重要的,因为涉及压力和温度。
传感器是缠绕在电导体周围的感应装置。其输出是一个相当于离子体经过时产生的感应电流的小电压,表示当等离子体经过时感应的电流的小电压。科学家们还使用DAQ来测量等离子体的密度及其被喷射到压缩机中的速度。高速摄像机系统可以观察等离子体的传播 - 如何形成和被压缩。