滑雪运动性能优化 - 采用 SoMat 和 nCode GlyphWorks

帮助法国赢取自由滑雪冠军

2014年索契冬奥会上,法国队包揽了 自由式滑雪障碍 比赛的前三名, Jean-Frédéric Chapuis 获得金牌, Arnaud Bovolenta d’Arêche-Beaufort 获得银牌, Jonathan Midol 获得了铜牌。

HBM 参与了由 法国滑雪联合会主导的 滑雪性能优化 项目。“ 在比赛中, 开始阶段 尤为重要。为了提高运动水平,我们建立了一个 运动员分析系统。在这个系统中,我们使用了 HBM 测量技术," notes Nicolas Coulmy - 法国滑雪联合会体育与科学主管解释道。

最初,法国滑雪联合会在训练室中采用测力计来训练运动员的出发技术。为了进一步提高训练水平,他们希望在 真实的条件下- 冰雪覆盖的山区进行这些测试。需要在运动器械上安装设备来记录传感器的测量值和整个过程。

设备安装在自由式滑雪障碍运动的起跑器上 (照片由 FFS 运动和科学部门提供)

用于冰雪的恶劣环境: SoMat

为了确保项目的成功,FFS 聘请了 Pierre Désarmaux 进行项目管理

在项目开始阶段 Pierre Désarmaux 提出了明确的要求。包括在运动器械上安装 力传感器,并需要记录过程所获取的所有信息。根据这些要求, FFS 邀请了 HBM 加入,提供测试和测量的解决方案。

HBM 的解决方案包括 低温 应变传感器, SoMat 数据采集系统和 和 nCode GlyphWorks数据采集系统。在这个系统中,HBM 为 FFS 设计和制造了 圆柱形传感器 ,以便可以嵌入安装在器械中。每个传感器都安装了两个 应变片 以便测量两个垂直方向的力。在启动时,施加到器械上的力非常大,高达 200 daN 或 100 daN

记录传感器的信息相对简单,只需要 4 通道 放大器,但是由于需要在户外使用,并且温度很低,在运动中使用,因此选择了 SoMat 数据采集系统。其可以承受低温( -20 °C),并在极为恶劣的环境下使用(抗冲击),并可根据需要进行扩展和升级。

配有传感器的运动器械. (由 FFS 运动和科学部门提供照片)
HBM-SoMat坚固型数据采集系统 由 FFS 运动和科学部门提供照片)

用户界面极为友好: nCode GlyphWorks

Astrym, 是一家 应用软件 开发公司,专门为客户开发和定制应用软件。.

Astrym 开发的软件用于参数化和安装,数据分析时采用 HBM 提供的 nCode GlyphWorks 软件。提供强大的处理和功能的良好报告功能,很容易分析,而不必花时间转换和处理数据。

GlyphWorks 一个非常强大的功能是能 管理每次单独的测试,并自动生成一个文件,这对于现场测试来说非常重要。在测试中, GlyphWorks 和 SoMat 软件被安装在一个非常 坚固的电脑中,并直接控制和显示分析结果

The customer

"我们非常了解 HBM,能够提供完整的解决方案,从传感器到测量结果的处理。."

法国滑雪联合会 (FFS)

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务