采访:我们为什么使用 HBM 电驱动测试解决方案
都灵工业大学工业能源系电机和驱动器专业 Radu Bojoi 和 Paolo Guglielmi 教授 在采访中解释了如何提高电机效率以及使用 HBM eDrive 系统。
eDrive 电驱动用户分享了他们的想法
Stefan Staudt,在阿沙芬堡应用技术大学助理研究员, 使用 HBM eDrive 系统已经有好几年了。本视频中,他解释了如何进行设置,现场测试和分析测试结果。


都灵工业大学工业能源系电机和驱动器专业 Radu Bojoi 和 Paolo Guglielmi 教授 在采访中解释了如何提高电机效率以及使用 HBM eDrive 系统。
在电驱动测试中,您认为最大的挑战是什么?
个人认为,最大的挑战来自于脉宽调制电机的电压基波振荡。应更关注电气量和机械量之间的同步,以及结果的验证,例如效率和扭矩。
如何提高电机和逆变器的效率,从您的角度来看最好的方法是什么?
必须依赖功率电子器件和新材料方面的新技术。功率电子部件和电机的整合也是至关重要的。如果能够获得电机和逆变器的足够信息,功率也可通过优化控制策略来提高。
您使用了 HBM 的 eDrive 测试方案。 对您来说,和传统的功率计 / 示波器组合相比,最大的优势是什么?
最大的优势是强大的数据采集和存储功能,并提供了强大的后处理功能进行数据分析,包括非电气量的采集和存储,例如扭矩,转速和温度等,并可以进行时间偏移补偿。
HBM eDrive 测试解决方案能够记录电流,电压,转速,扭矩以及温度等其他信号,他们在应用中扮演着什么样的角色?
只有了解相关的电气量,机械量和温度,我们才能获取电机的完整映射。
实时功率计算是 eDrive 测试方案的一项创新性的功能扩展,您从中得到哪些益处?
我们还没有使用实时功率计算功能,但我认为其可以为在线测试提供有用信息。
想象一下,到 2020 年,功率测量技术将会怎样发展?
我们希望将会使用无线数据采集,包括传感器和数据记录仪。采样频率和传感器带宽将会提高一倍。未来的测试技术将可以进行实时数据处理和进行 EMC 测试。