现在,由于对提升效率的要求越来越高,传统的功率分析仪已经不能满足高精度效率测试和效率分析的要求了。现代数据记录仪可能是您更好的选择,就像拥有了一副同花顺好牌!
功率分析仪 通常用于对电机,逆变器,发电机测试,是过去十年来进行效率测试的标准产品。
但是,功率分析仪是这些重要测试的最佳选择吗?其是否能提供足够多的测量通道和信号?是否可以进行动态测试?如果回答是“no” ,也许您需要换一首好牌了。
HBM 最新的 eDrive 测试解决方案采用现代化的数据记录仪来替代传统的功率记录仪。在对电机,逆变器等进行测试时,和功率分析仪相比,这种解决方案更具优势
这是一种技术上的突破,包括: