QuantumX 在比较测试中获得用户青睐

HBM最近,HBM 获得了包括 5个QuantumX MX1615 和 4个 MX1601B 模块的 144 通道数据采集系统。这个订单来自中国土木工程领导者 - 华东地区的一所高校。在高校实施的比较测试中, HBM QuantumX 数据采集系统以其优异的性能获得了用户的青睐。 .

需求:在地震中精确测量力

在地震中,为了对作用在结构上的潜在力进行精确测量,这所高校希望订购一套完整的数据采集系统。HBM 和另外一个制造商被要求进行现场实测,振动台被用于 地震 产生的地震波,数据采集系统被用于检测 桥梁和建筑模型抗震性能 和长期可靠性。

在现场对比测试中,学校制定了数据采集系统评估的三个技术指标 - 噪声EMC长期可靠性。现场测试中,对多种 混凝土和金属材料 进行了位移加速度测量。其中,应变测试是最重要的。

测试条件和结果

The interference signal source motor
QuantumX MX1601B
QuantumX MX1615

在现场测试中,将 应变片 焊接到金属试样上,并施加了多种负载。引线电缆缠绕到一个大型电机马达上,然后连接到数据采集系统以模拟干扰。

在测试中,HBM 的数据采集系统几乎没有任何 零点漂移,并且噪声只有 ±5με。MX1615 的灵活性在于每个测量通道都可以单独设置,并且每个通道都带有独立的 24-bit A/D 转换。另外,MX1615 的采样率高达 19.2 kS/s 每通道,高达 3 kHz 带宽能够覆盖更广的分析范围。.

MX1615 非常容易和其他模块组合使用,例如 模拟输出数字 输入/输出CAN 总线或是 EtherCAT。并且可以方便地通过 Ethernet TCP/IP 连接到电脑进行数据传输。.

QuantumX MX1601B 是一款可采集标准信号的 通用放大器系统,带有16个测量通道。同样,其采样率高达 19.2 kS/s,带宽为 3 kHz。z.

而竞争对手的数据采集系统无法和应变片电阻进行匹配。另外,将导线缠绕到大型电机上时,其噪声信号幅度高达 0~40 με。

数据曲线 @ 10 S/s 采样率,无滤波
数据曲线 @ 1000 S/s 采样率
MX1615 的零点漂移
联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务