Delft 大学采用 HBM 力传感器进行摩擦力研究

研究结果能导致新的技术产生

代尔夫特理工大学 生物研究小组采用 HBM 力传感器 进行 钢索和其他各种塑料之间的摩擦力研究。在开始,这看起来是一项边缘技术, 但这会可能会导致新的 柔性内窥镜技术的产生。并且可能会应用于国防和安防领域,例如用于检测爆炸物等。

HBM 力传感器

钢缆和橡胶摩擦力研究是  Arjo Loeve 博士论文的一部分。旨在开发一项新的医疗检查技术。在内窥镜检查中,常常会产生不希望的弯曲。有时会产生并发症,如肠穿孔。尽管有些厂商已经采取了一些措施,但是效果不理想。

夹紧模块

快速且便宜 - 医疗检查的新技术

Loeve 研究的新技术包括一个被钢丝环绕的可充气软管,内部有一个不锈钢弹簧。通过液体将软管张紧并挤压弹簧使内窥镜的刚性增强。通过这种方式,医生将能迅速完成工作,被检查者的不适度和并发症的风险大大降低。

内窥镜检查往往会由于患者中断或并发症中断,有时需要用昂贵和耗时的CAT扫描额外检查。

这种技术会使患者身体内部检查能够快速完成,不需要增加控制单元,操作简便,并且不需要专家来进行。

对于医疗保健,这种技术可能会提供完美的解决方案。这种技术可能会为微创技术,内镜外科技术提供强大的推动力。

首次对钢缆和橡胶摩擦力进行研究

由机械工程小组进行的研究项目是非比寻常的。大量的摩擦和摩擦学研究是针对不同类型的材料的,很少有涉及到钢索和塑料之间的研究。

以前的研究大部分是减少摩擦,例如传送带等。在这项研究中,为了能够控制内窥镜刚度,需要最大限度地增加摩擦。另外,因为卫生的原因,很多橡胶类型无法在医疗行业应用。

测试装置由两个橡胶包裹块和一个在中间可以拉动,缠绕着钢丝的块组成。

什么材料组合提供最大的摩擦?

这项研究涉及了 三种不同橡胶和五种不同钢缆十五种不同组合。以便获得最大的摩擦组合。

测试装置由两个橡胶包裹块和一个在中间可以拉动,缠绕着钢丝的块组成。这需要合适的力传感器来测量钢缆的拉动力和摩擦力。

“包括开发装置和夹紧模块,此项研究持续了一年半,并获取了大量宝贵数据。 研究成果发表在摩擦学杂志上后,得到了很多研究机构关注,尤其是硬化原理。潜在的应用包括爆炸物检查,诱捕装置和封闭空间的目视检查等。

MGCplus 数据采集系统
联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务