GEN5i: 高速数据采集
根特大学购买了 HBM GEN5i 用于飞鸟撞击测试。GEN5i 最大的特点是一套完整的 数据采集系统,是专门面向极高速数据采集开发的。其采样率高达 100 M 每秒。并且可以扩展到 160 个同步采集通道。根特大学使用的平均采样率高达 25 MS/s.
GEN5i 数据记录仪内置硬盘用于存储数据。这些数据可以通过标准的接口,例如 WLAN, Ethernet 或 USB 传输进行进一步分析。另外,其内置了HBM Perception 软件 进行分析,处理和可视化,并带有多种不同的滤波。GEN5i 作为一款 瞬态记录仪, 广泛应用与材料破坏性试验,爆炸,火攻或高压领域。