负载时,压电传感器将产生 电荷。以下图表描述了 工作原理 。
产生的电荷和力成正比。电荷的测量单位是 pC (10-12 库仑, 其等于3.12 * 10-6 基本电荷)。
传感器由石英材料制成,灵敏度为4.3 pC/N。这意味着当1牛顿力加载时,产生1 pC 电荷。Some sensors use gallium phosphate as the piezoelectric crystal. 其灵敏度高达普通晶体的两倍,也就是 同样力加载将产生两倍的电荷 。传感器连接到电荷放大器上,将转换为 0...10 V 信号。.
这种技术的优势是,无论额定力如何变化,传感器的灵敏度保持不变。也就是额定力非常大的传感器也可测量非常小的力。 另外一个优势是电荷可以物理性地设置为零。当力被加载到传感器上是,通过短路就可以产生 零 pC 电荷(我们称之为预应力)。
在这种情况下,电荷放大器可以设置为更高的灵敏度,以便测量量程和测量的力相对应。和预应力无关,也就是无论传感器是否被预应力加载,传感器的灵敏度和精度都不会受到任何影响。因为可以通过 复位功能,将电荷放大器输入变为零。

压电力传感器处于预应力状况下。预应力加载后,通过复位功能将测量链设置为零,这样电荷放大器就可以在非常小的测量范围内操作。
案例:
力垫圈安装在螺栓下,用于测量施加到螺纹连接上的拉力。首先,加载预应力,预应力也是通过力垫圈进行测量。通过触发开关将测量链设置为零,这样就没有电荷输入。现在电荷放大器就可以设置为任何测量量程,即使很小的力也可以可靠测量。
注意: