Minesto 潮汐发电采用 HBM 测试技术
应变片是潮汐发电的关键
瑞典清洁技术公司Minesto 已经开始提取未来最大的能源。
目前,屡获殊荣的 潮汐发电厂 正在 北爱尔兰 深海进行测试。
在原型测试中,HBM 应变片 在 工厂水下验证以及承受的力测量 中发挥了关键作用。
海洋覆盖了地球 70% 的面积。开发全球最大的能源是 Minesto 的重点。2007年, 潮汐发电这种新一代的绿色能源第一次步入商业开发。
Minesto:来自潮汐和洋流的能量
Deep Green 是 Minestois 公司开发的一款 小型发电厂,能够在 缓慢的水流 中提取海洋的能量,比以前的技术更具 性价比。公司计划在 2017年推出全尺寸发电厂。目前,Deep Green 已经开始发电。

Deep Green 的秘密在于运动,其就像一个8字形的水下风筝,运动速度是周围海水的 10 倍。 1:4 的原型发电厂在每秒一米的海洋中可以产生 3 kW 的电力。2017年将会推出 0.5 MW 发电厂,最终将扩展到 10 MW 输出。
Heije Westberg, CTO at Minesto, 认为不仅需要进行负载模拟,还需要进行真实的测量以验证结果。Minesto 遵循着渐进开发的原则,现在已经是第五代产品,现在的比例是1比4。作为开发市场的一部分,复杂的计算和仿真是非常重要的。但是真实测量才是项目成功的关键。HBM 的经验帮助 Minesto 以最佳的方式将应变片安装在 Deep Green 内部。
Arne Quappen 解释说: “我们得到了 HBM 全力的支持。HBM 在海洋应用应变片安装和防护上具有极为丰富的经验,并且能够帮助我们获得准确的测量结果。”
尽管应变片安装在发电厂内部,得到了良好的保护,但潮湿环境往往会对测量结果产生较大的影响。HBM 在海洋应用的应力测试方面有着多年的经验和技术,保证了其可靠性。内部空间的缺乏是另外一项挑战,在发电厂在实验室组装之前,应变片就已经安装在发电厂部件上了。
测试和测量已经贯穿在整个设计过程中,但是 Minesto 任务还需要进行真实测试。 “你可以计算任何事情,但真实的世界中总有各种形式无法预测的事情发生,例如,风,浪和其他未知的负载。 ” Heije Westberg 解释道. “为保证发电厂长期安全工作,我们必须知道确切发生的任何事,包括各种形式的负载。“
测量将在 Minesto 继续扮演着关键的角色。在其第一个全尺寸发电厂中,将会包括 力学测量的设备。公司还有着宏大的全球推广计划 - 利用慢速洋流和潮汛进行商业发电。项目已经在多个大洲展开。 Minesto 将继续自己的历史使命 - 减少污染,为人类提供新的绿色能源。