像达芬奇一样测试
永恒的智慧和新技术的变革测试世界,加快理想变成现实过程
理想成为显示需要漫长的过程,智能高效的测试和测量设备能够加快这个过程-更快速,更灵活。
文艺复兴的杰出代表达芬奇对测试和测量提出了5点想法。
达芬奇关于测试的5条金率 :
1. 对简单的问题保持好奇
达芬奇对任何显而易见的事物保存好奇。例如温“为什么鸟能飞”?从最简单的问题开始开发项目,这往往是最难的,但这可以让我们重新思考产品,产生全新的问题。
2. 描述事物的本来面目
达芬奇是个艺术家,有着敏锐的洞察力:尽最大的努力看清世界。我们在每个测试项目前,都尽力描述事物的本来面目,而不基于愿望和目标。在我们执行的每个测试中,通过选择合适的计算滤波来简化重要的假设。尽可能地彻底,这样我们会面对事实,而不是我们的想法。
3. 实验
达芬奇如是说:“在每次的活动都是从实验开始,我喜欢从经验中去学习。”只有测试和检查才能保证确定性。
4. 支持最终客户
一项测试无论多小,哪怕是针对一个小小的部件,但是这个部件会是最终产品的一部分。高质量的部件更容易使用,使最终产品具有更高的可靠性。
5. 动态
对于达芬奇来说,世界是一个动态系统。我们生活在一个复杂的动态系统中,总在运动中。在我们的测试中,我们提供从静态分析到动态测试的海量的预测值。通过这些方式和工具,每个工程师都能够成为另一个达芬奇,为科技进步做出贡献。
今天测试的主要趋势
测试的挑战设计最初的想法和最终的产品,而且是多方面的。新能源电动汽车,随着电池性能的提高,提高逆变器和电机的能量转换效率已经成为成功的关键。
或是考虑轻质结构,很多轻型材料采用纤维复合材料。工程师已经将这些材料应用到了极限,但是如何保证这些材料的可靠性?耐久性如何,如何能够设计成功的产品?
关于医疗工程,现在越来越多的产品用于人体。人体是一套复杂的系统,对外部影响非常敏感。包括植入物,现代测试台会尽可能模拟人体的复杂环境,只有这样才能生产出最佳的医疗产品,没有高质量的传感器系统,尤其是智能数据采集系统和软件,这一切不可能。
采用 GEN3i 进行持续功率测试数据存储
同样,在部件测试中,测试设备的选择也非常重要(传感器,数据采集系统和匹配的软件)。现代科技技术的发展,同样需要新的测量解决方案。
关于电机效率,目前为止,采用功率分析仪和示波器来进行计算 - 尽管其非常优秀,但是已经无法现代功率分析的要求了。
例如,机械和电气量数据不能够同步采集。为计算电机的效率,用户需要获取其真实状态。但这些原始数据无法通过功率分析仪和示波器来获取。更先进的解决方案是同步记录这些数据,并获取原始数据。
一般来说,我们可以看到测试测量产品三大趋势已经从理想成为现实。
虚拟测试
好的想法是昂贵的,尤其在产品开发的早期阶段。需要收集想法并进行评估,以确定是否值得长期测试。
虚拟疲劳和负荷测试是一个有趣的替代方案。基于 CAE 的数据可以通过合适软件来指导设计工作,加快整个过程。
达·芬奇勾勒他那个时代的最大胆的想法是笔和纸。在我们的时代,我们采用互联网和计算机来实现虚拟测试。
测试使产品开发更灵活
灵活和速度已经成为测试的重要因素。昂贵的测试台需要充分利用。在有限的时间内进行多项测试,要求数据采集系统具有极高的灵活性.
测试不仅发生在测试台上
测试台是基于产品在实际应用中的假设,但在实际的应用中,可能完全不同。
这也是为何实际测试在开发应用的变得更加重要的原因。在车辆测试中,很多用户使用移动测量放大器来进行路试。这样,实际测试获得的数据能够为下一代的产品开发提供更宝贵的资源。更能满足客户的实际需求。
现实不仅仅存在移动的物体,例如汽车,建筑车辆,飞机,轨道车辆等。同样适用于现存的基础结构,桥梁和轨道。基于布拉格光纤的基础结构监控系统让操作,安装更简单方便。现代测量技术使产品的开发周期更短,推向市场更快捷。
达芬奇很多的发明还没有成为现实。这并不奇怪。我们有方法来引导我们的产品走向成功。测试带来更高的确定性。