风洞测试高精度测量技术
风洞测试领先的测量技术
精确的力和扭矩测量风洞测试至关重要,特别是当进行风洞空气动力学测试时 - 例如进行飞机,火箭,潜艇,运动设备(摇摆雪橇,游艇龙骨,小翼)和车辆(F1,头盔)精确动平衡测试。空气动力学是实现最佳能源效率,舒适性,声学和设计的关键要素。
HBM 能够为风洞测试提供高精度的传感器,测试设备(数据采集系统) 和软件。能够实时精确测量空气动力与力矩,并基于时间同步测量数据对空气动力效应进行综合研究。
Benefits of the HBM Solution

高精度
- 精度等级高达 0.0025
- 后台自动校准
- 传感器 6 轴寄生负载补偿 (6x6 矩阵)
- 温度补偿
- 抗 EMI 噪声
- 极高带宽静态和动态测量
- 极佳重复性和长期可靠性

容易集成
- 强大的 catman 软件
- 可集成到 Visual Studio .NET, 和 LabVIEW™
- 通过 EtherCAT 或模拟输出实时集成
- 通过 Ethernet 集成到 Linux OS
- 支持 TEDS,通道参数自动化
-
Ethernet PTP 时间同步

模块化
- 输入通道自由扩展
- 支持所有通用传感器
- 分布式,更短传感器电缆
- 高性价比