燃油价格上涨,气候变化,电驱动汽车 将是未来汽车发展的主题。德国联邦政府希望到2020年至少能达到一百万辆电动汽车,在电动汽车市场上处于领先地位。大型汽车生产厂商至少要一个电动汽车生产线。
为了让电机更有效率,德国沃尔夫斯堡 Bertrandt Ingenieurbüro GmbH 公司为他们的客户提供电动汽车驱动部件测试服务。Bertrandt 集团为汽车和航空工业客户提供产品开发等各方面的服务。全球有超过 11,000名员工,在欧洲,中国和美国有 46个办事处,为其提供面向未来的服务。Bertrandt 集团自从 2014 年在 电机和逆变器 等电气部件测试中,就开始使用 HBM eDrive 电驱动测试解决方案 。
目标是使电机达到 最佳设置。重要的考虑因素是 更高的效率,更高的最大功率并进行优化处理。为测量特性效率图,Bertrandt 以前采用广泛用于静态操作点的 传统功率分析仪。缺点是非常明显的,既 无法存储原始数据,也无法 获得扩展周期的计算值。“采用 HBM 新的测量系统,这已经成为历史。原始数据同步提供,并可快速显示 - 并且采用自动触发控制来进行存储”Bertrandt 公司 E-Drive 测试项目负责人如是评价。