智能峰值探测在大型FBG网络中的应用
光纤解调仪很高的动态范围,你充分利用了它吗?
在实际的传感网络中,损耗会随时间而变化,对传感器的影响也会不同,从而影响测量。
HBM FiberSensing 设计了一种创新的方法,能够准确稳定地检测大型复杂的传感网络中的所有布拉格光栅(FBG)峰值,即独特的 SPD 智能峰值探测。
SPD现在嵌入到 HBM FiberSensing BraggMETER® 光纤解调仪 实时系统中,完美解决低反射率和高反射率 FBG共存和信号损耗等问题。
智能峰值探测特点
- FBG传感器的探测(高损耗、低反射率)
- 峰值参考自适应阈值,从而提高了精度
- 每个通道可超过100个传感器(1、4和8个通道)
- 可为每个传感器的配置测量范围
- 数据保存测试单元中,适合单机操作
- 所有功能通过软件完全可控(BraggMONITOR)
- 传感器配置不受损耗演变影响