有些 环境 不适合黏贴应变片,例如 非常低的温度 或是 遍布灰尘的建筑工地。OR-W 可焊接光学应变花就是专门针对这种应用设计的,可通过焊接方式,可测量 三个方向 的应力,并确定主应力方向。

和  <font color="#0066cc">OL-W 可焊接光学应变片</font> 相同,OR-W 可以通过接头或插头直接集成到光学测量链中,非常简单方便。

通过点焊方式,安装方便

通过简单的 点焊方式,OR-W 即可进行安装,几乎无需任何准备。 而且对于用户来说,只需要一点经验就可以了


Note: The c30 Impulse Welding Device by Heller mentioned in the video is not available for sale in the US.

Product Literature

立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应