- 测量不确定性
- 处理电磁干扰(EMC)
- 用应变片进行测量
- 电功率测试
- 测量数据采集——测量参数的正确选择
- 过滤器和采样率
- 如何测量力和扭矩
- 静态和动态称重
- 使用我们的软件 – Catman 和 Perception
- 使用我们的数据采集系统 – QuantumX, SomatXR 和 MGCplus
HBK Academy 定制化个人培训
在要求严格的测量项目中,能有一个称职的专家为您提供服务是非常重要的。
定制培训是一项在全球范围内提供的培训服务。从高度定制的学习内容中受益,满足您的个人需求。
我们可为您或您的团队:
- 根据您的需求,提供在线或现场培训
- 您的专属培训,量身定制
根据您的需求量身定制,个性化服务。你可以选择 - 按小时或按天,一切均可。
一切如此简单:
- 在初次会谈中,我们将与您一起确定培训内容以适应您团队的需要。并设定了一个时间框架,向您发送一份不具约束力的报价。根据您的需求,进行在线或现场培训。
- 之后,您会收到讨论内容的培训文件,与您的团队一起讨论学习并实施。
培训主题
Choose your individual training package:
快速
- 持续时间:1小时
- 回答您的问题并给出方案
- 全程通过互联网
- 专门为您定制
- 您的HBK Academy Plus:
您的 HBK-Academy Plus:
对于具体问题,你需要非常特别的帮助吗?在这里您将直接得到答案!
高阶
- 时间: 一天
- 根据您的需求,为您编辑培训内容
- 回答您的问题并给出方案
- 通过互联网或在您的现场
- 专门为您定制
您的 HBK-Acaemy Plus:
你想要的不仅仅是简要答案?在这里,您还可以找到如何设置测量链或采集测量和数据所需的操作步骤。
标准
- 持续时间:1/2天
- 从我们的主题目录中单独摘取的培训单元
- 回答您的问题并给出方案
- 全程通过互联网
- 专门为您定制
您的 HBK-Academy Plus:
特殊测量技术主题的最佳选择
Expert-Exklusiv-Seminar
- 持续时间:按照您的需求
- 分为独立的模块
- 您可以决定模块的持续时间以及与我们的专家会面的频率
- 所有与测量任务相关的内容都会被讨论
- 具体回答您的问题、背景知识、建议、与相关主题的相互联系、结果讨论... 我们和你一起测量!
- 可通过互联网获取
您的 HBK-Academy Plus:
以最好的方式解决你的测量挑战。为此,无论您对测量任务有什么疑问,我们的专家都将为您提供广泛的帮助。所需的内容包含在多个模块中,相互补充。这也让你有机会将学到的知识应用到任务中,并在下一节课中讨论结果。换言之,这是持续不断培训的理想选择。