从噪声中获取有用信息
在开发,实验或维护过程中,了解设备或系统部件的噪声来源和原因 是非常重要的。毕竟,音响的“多余的量”往往是舒适性,职业健康和安全。
过去,工程师往往需要额外的工具 - 需要不同的设备,用户界面,方法和数据格式。然而,今天的测量工具,如 HBM’s QuantumX 和 catman®AP 数据采集解决方案可以提供完整的 声学分析功能,并同时可以采集机械,热学,电学,数字总线信号如 CAN, 以及 GPS 和视频信号。对于声学分析,工程师可以根据响度和频率分析中的2-D谱图功能,进行以dB(A)的声级分析与心理声学评估。
有了这些多功能测量工具,工程师可以方便快捷地完成采集和分析,只需数步工作就可保存所有的数据在一个文件中。这种方法不仅允许事件进行更有效的测量,而且简化并加速与先前的测量结果在趋势分析研究比较。