和传统技术相比,基于布拉格光栅的测量技术更具竞争力。
对于大型结构来说(隧道,桥路,水坝,管道),基于布拉格光纤的测量技术具有更高的性价比和效率优势,数百个传感器部署在数十公里内,结构健康监控只需要几根光纤连接到中央解调仪就可以实现。
这个庞大的项目涉及 HBM 奥地利,德国,挪威以及 HBM FiberSensing(HBM 葡萄牙业务部门)的技术团队,数百个光纤传感器在恶劣且密闭的空间内被部署。
Kaunertal 应用
在奥地利因斯布鲁克,HBM 为 Kaunertal 大坝水闸管的结构载荷测试项目(水电站),并为之提供并安装了包括 光纤测量 和电子传感技术。.

和传统技术相比,基于布拉格光栅的测量技术更具竞争力。
对于大型结构来说(隧道,桥路,水坝,管道),基于布拉格光纤的测量技术具有更高的性价比和效率优势,数百个传感器部署在数十公里内,结构健康监控只需要几根光纤连接到中央解调仪就可以实现。
这个庞大的项目涉及 HBM 奥地利,德国,挪威以及 HBM FiberSensing(HBM 葡萄牙业务部门)的技术团队,数百个光纤传感器在恶劣且密闭的空间内被部署。
目标是持续地监控在钢制水管特定点的应变,进行管道的载荷测试。
结构负载测试能够提前检测异常行为,防止事故的发生。为完成这次测试,一个布拉格光栅测量网被安装在钢制管道的内表面,其中很多点的压力接近 100 bar。
在整个管线的18个区内安装了18个可焊接的应变传感器阵列,共包括 203 个光纤传感器。这些传感器都 100% 可靠安装,无需替换。
所有的应变数据通过 3台 HBM Industrial BraggMETER 解调仪记录,通过远程连接在管外进行监控。
到2015年8月,共进行了三个月的加载和卸载测试和记录,并通过软件将环境的影响移除。
此次测试的最大困难是时间紧迫,需要在两个月内完成安装。
结果显示,安装的传感器没有受到高压和水流的影响,非常成功。类似高压应用,对于 HBM and HBM FiberSensing 来说,已不再是个障碍。