Fine-Spect Fine-Spect | HBM

Fine-Spect 采用 FIT7A 作为核心部件开发自动检重秤

开发能够满足食品生产所有需求的自动检重秤 - 这是 Jean Marc Dumont 的目标。Jean Marc Dumont 是食品机械专家,并和 MCPI 董事 Pierre Mosca 共同创办了 Fine-Spect。MCPI 专注于配料设备的生产和开发,是 HBM 长期的合作伙伴。其开发的最新自动检重秤采用 HBM 最新的 FIT7A 数字称重传感器。

泡泡浴?没问题!

Fine-Spect 要求自动检重秤的每个部件都需要满足食品生产的要求。例如需要采用泡沫清洗剂和高压水枪进行清洗。IP66 保护等级以及插头的水密性,保证了 FIT7A 能够满足食品工业卫生的所有需求。Fine-Spect 选择 HBM 称重传感器的另外一个原因是其高易用性,高精度和速度,并且带有多种信号处理功能,例如进行触发测量,采用陷波滤波器消除传送带和马达的干扰等。传感器还可以通过 CANopen 总线和 PLC 进行通讯,满足现代自动化生产的所有要求 - 优化生产过程,并降低浪费。

The new checkweigher at work

快速且高精度

Fine-Spect 自动检重秤完全采用不锈钢材料制成, 采用 FIT7A 的自动检重秤每分钟可进行 120次称重,测量精度高达 0.2克(70到700克物体重量)。其他扩展功能包括生产报告等。

Fine-Spect 同时还提供模拟输出,并反馈到生产线的上游点,对整个生产过程进行控制,提高处理的精确性。这意味着可以从起点进行控制,避免过度灌装。

现在这款新型自动检重秤已经用于法国奶酪制品生产。不仅是食品生产,并且还收到了来自汽车工业精确称重的订单。