箔式应变传感器的漂移 箔式应变传感器的漂移 | HBM

应变传感器的漂移

凭借高可靠性,高精度以及坚固的机械特性,基于应变的传感器在石油和天然气工业占据了主要角色。然而,任何的传感器技术都会受到环境因素的影响,例如温度或是湿度,产生测量漂移。通过材料的精心选择,可以缓解这些漂移。

基于应变的传感器采用惠斯通电桥原理,利用电阻响应机械应力变化进行测量的。电阻应变片黏贴到弹性体表面,应变片电阻变化对应机械变形量。因此通过应变片电阻的变化即可获得所施加的力的大小。

能够在在恶劣的环境下,精确测量极高的负载使应变传感器能满足石油和天然气工业的要求。在高应力应用,例如泵通断控制,深井泵(称为往复杆提升泵系统)等,基于应变的传感器具有更高的操作安全性。同样情况也适用于高压应用领域。膜片式应变压力传感器以其更高的鲁棒性,非常适合用于柴油发动机,液压动力单元(HPUS)和氮泵送单元。

请登录或注册浏览整篇文章

Sign in

从2016年6月17日起,对用户注册进行升级

我们最近对网站进行了升级。所有的用户需要注册或重新注册才可以获得资料下载权限和服务功能。