Read the Whole White Paper
该项目是希望创建一个测试台,通过获得的扭矩数据,来对其涡轮发动机进行优化,以提高燃油效率。因此获得精确的扭矩测量数据是本项目的重要组成部分。
本测试需要量程为 200 N.m, 1 kN.m, 2 kN.m, 和 130 kN.m 的扭矩传感器。三个小量程的扭矩传感器具有相同的几何尺寸,转速高达 22,000 RPM。最大的扭矩传感器的转速为 4,000 RPM。和测试台的其他部分相同,扭矩传感器需要极为可靠且耐用。因为其往往会运行数个月之久。防止出现某个输出失败,每个传感器都带有两个独立扭矩输出,并进行备份。

请登录或注册浏览整篇文章
Sign in
从2016年6月17日起,对用户注册进行升级
我们最近对网站进行了升级。所有的用户需要注册或重新注册才可以获得资料下载权限和服务功能。