电池测试:极高安全性和高性能 电池测试:极高安全性和高性能 | HBM

电池可拆卸性的测试与分析

我们每天都在慢慢接近可持续发展的绿色能源能源时代,电动化汽车和飞机正在迅速发展。

减少二氧化碳排放的“可持续解决方案”,正在推动高容量/大功率电池或氢基燃料电池的发展。新的测试和测量也同样如此,包括新的安全概念、新的测试环境、新型传感器和测量技术以及数据分析改进等。

新传动系统技术-新的测试要求

作为测试和测量、声音和振动以及环境测试专家,面向可持续的绿色交通,创新储能和新能源汽车验证方面,HBK 在很早就开始了其创新之旅。

现代车辆中的高压(HV)电池产生的高压,以及电化学过程核心锂元素,都需要大量的试验来验证安全性。在测试范围内,HBK 测试解决方案包括以下方面:

  • 电压和电流性能和效率分析
  • 电池应变、压力和载荷的机械耐久性分析
  • 温度、流量和压力的热耐久性分析

内燃机的测试通常包括多达300个温度测量点以及高动态扭矩、转速和压力测量。现在测量技术正在向传动系统的储能方向发展。

为什么要进行测量和数据分析?

在当今的电气化动力总成解决方案中,高压(HV)电池的热分析包括模拟和物理测试,包括:

  • 电池长期可靠性测试,重点是放电/充电周期(慢、快)、自放电。包括单个电池张力和温度测量,以及整体功率分析等
  • 功率、效率、反向负载反馈的Dyno测试           
  • 结合气候室温度上下循环,在 振动筛上运行特定的机械负载
  • 误用和冲击试验(过载、短路、过热、机械应力、缺陷) 
  • 道路载荷数据采集(RLDA),移动车辆试验(夏季/高温、冬季/低温)瞬态试验。

燃料电池

HBK 电池测试和测量解决方案主要用于燃料电池电动汽车(FCEV),旨在测量燃料电池堆、重整器(换热器、催化剂)和泵等系统组件,以及用于动能回收的储能电池。

电池是现代电动汽车中最大、最重的部件。其整体轻量化、结构耐久性和整个寿命周期预估是车辆验证的关键参数。HBK 可为其提供无缝测量链,不仅可用于测量和物理结构耐久性测试,还可进行 结构耐久性虚拟测试和寿命估算。

蓄电池热熔丝短路测试

大功率牵引电池的断路器和热熔丝认证要求能够以极高的采样率测量几千安范围内的电流,以捕捉峰值电流,同时还要能精确测量几安培的高动态电流。高压、电流和极快的上升时间,对所用的DAQ系统在EMI抗扰度、过压保护和隔离方面提出了高要求。进行短路测试的一种方法是使用 非线性电流传感器和Genesis高速数据记录仪.。

 

袋式电池机械测试

力传感器可帮助您了解电池容量衰减的速度,因为可通过应力对充电/放电循环期间电池单元进行评估。

在所谓的袋式电池测试中,力传感器测量不同充电条件下电池内部产生的应力。这种应力与电池性能相关,因为电池可能会产生容量衰减,或者在极端情况下导致电池完全失效。

了解用于机械电池测试的力传感器的最相关特性。白皮书还描述了一种评估袋式电池测试中测量不确定度的简单方法。

阅读白皮书

动态负载条件下的电气鉴定和认证

在牵引电池进入市场之前,必须对这些系统进行鉴定和认证。合适的测试台必须能覆盖高电压和大电流以及高动态,并且应能够以面向应用的方式尽可能真实地执行必要的测试。为此,测量技术必须是高度精确和动态的。

如何实现这一点,以及HBM设备如何提供帮助, 请点击这里了解。

电池热管理

如前所述,随着新的发展,也出现了新的挑战。锂离子电池在极端温度下性能不佳,导致热管理系统的复杂性,包括辅助聚合体和空气冷却路径等。因此,广泛的测试,特别是热验证,在这其中至关重要。

测试电池的长期可靠性涵盖了多种学科:机械和电气,包括计算布线和电子器件,固件寿命等。一个测试包括充电和放电循环(慢或快)和自放电等。由于电池往往是电气化动力总成的核心,因此提高电池的性能和使用寿命是迫切而重要的。

主要的需求包括操作安全、可持续生产和成本等。在寿命方面的期望值从最低10年、45万公里或充电5小时左右等。此外,电池的重复使用和第二次使用寿命也是一个重要的话题。

从传感器到合格数据

我们的端到端解决方案可帮助您对高压电池存储进行验证和优化–热、电和机械特性。

高压电池的热分析

利用计算流体力学(CFD)模型进行的计算机热模拟是优化系统设计的重要步骤。然而,真实的物理测试仍然是必需的,因为仿真并没有考虑所有的架构、集成方面或参数。

在气候室监测电池性能的同时,可收集重要的数据。在这个环境和性能测试应用中,可以发现极端温度的影响。何种冷却系统能达到客户的使用和性能目标。负载测试可覆盖所有集成状况− 从部件测试到整个传动系统− 在开始生产和系列化之前,对整个系统和热管理进行优化。

长期从事热测试的专家

多年以来,HBK 一直为热验证测量链开发和提供必要的组件。这些解决方案由电气、光纤或混合测量链组成。

内燃机测试已经产生一个事实:动力产生热量。随着移动性的电气化和即将到来的热测试方法的需要,HBK从一个新的角度审视了现有的工艺并对其进行了改进。

HBK储能热测试系统包括测量电压、电流、温度、湿度、冷却流量、压力等参数,并与电池管理系统连接。对功率、效率、热点监测、可视化并进行计算分析。

HBK可为您提供一站式热、机械和电气分析解决方案。

HBK电池测试解决方案:优点

HBK解决方案的目标之一是确保更大的安全性和灵活性: 

  • HBK符合EN61010电气安全标准,所有输入均通过VDE认证              
  • 可扩展和灵活的多物理量数据采集系统,可用于不同的测试领域:电,热,机械...       
  • 所有通道电隔离,可在高达1500伏高电势下进行安全测量         
  • 抗电磁干扰         
  • 强大的开放式软件,从开箱即用到实时集成              
  • 在PC机上数据分析与采集,并可并行实时集成到试验台上
  • 测试台、实验室和移动数据采集和测试由一个单一的解决方案提供,可根据您的需要进行扩展