什么是 WRSGC?

西部地区应变片委员会 是一个由公司和政府机构组成的联合体,主要来自美国西部,致力于应变测量技术的信息自由交换。
该委员会成立于1943年,是 实验力学学会 (SEM), 的一个技术部门。WRSGC的成员包括应变片、传感器和仪器制造商,如HBM,以及飞机公司、国家实验室、发动机制造商、政府设施部门以及航空航天研发公司。
HBM 是 WRSGC 成员
作为西部地区应变片委员会(WRSGC)的成员,HBM 一直致力于促进应变测量的未来发展,进行知识和技术的交流。包括应变片软件和数据采集工具。
通过知识和技术交流,可以将我们的解决方案与未来的需求相结合,最大可能地满足客户的需求。

西部地区应变片委员会 是一个由公司和政府机构组成的联合体,主要来自美国西部,致力于应变测量技术的信息自由交换。
该委员会成立于1943年,是 实验力学学会 (SEM), 的一个技术部门。WRSGC的成员包括应变片、传感器和仪器制造商,如HBM,以及飞机公司、国家实验室、发动机制造商、政府设施部门以及航空航天研发公司。
西部地区应变片委员会每年组织两次会议,了解应变片和机械试验的技术发展和应用。
报告和技术论文对 WRSGC 会议至关重要。它们涵盖了多个主题:
从上世纪80年代 Manfred Kreuzer (HBM前研发主管) 开始,HBM 一直积极参与委员会的会议。现在,HBM 产品经理 Sandro Di Natale 和 Malte Grieme 代表 HBM 参加此会议,并介绍了测量技术的当前趋势和发展。
Sandro Di Natale
HBK 测试和测量 产品和应用经理
Sandro Di Natale 六年前加入HBK,现在担任结构耐久性测试产品和应用经理,专注于大型结构。
Malte Grieme
应变片产品经理
Malte Grieme 是一名电气工程师,专注于通信技术和传感器网络。从应变片安装的项目工程开始,他现在负责应变片产品组合。

在线, 2021 10月19日
应变计应用标准培训通常在半刚性梁上放置应变片,可以轻松加载以显示产生的应变。虽然这是演示仪器技术和最佳实践的理想方法,但它可能与日常实践中面临的应用相去甚远。
该演讲由David Blanco主持,将重点介绍作者开展的一些独特、更具挑战性的应变测试项目、使用的工具和技术以及从中可学习到的内容。共享的项目包括对旋转轴差速器上的力进行遥测测量,对桥梁的应力和裂纹扩展进行实时和长期监测。
下载技术文章
2021年4月20日
近年来,HBK作为应变计技术专家,参与了多个与ITER聚变反应堆相关的研究项目。ITER是世界上最大的核聚变项目之一。
在本演示文稿中,简要介绍了项目,重点介绍了真空环境、高温循环和高辐射方面极高要求的应变计的特殊特性和测试。
该演讲由Malte Grieme主持,展示了极端的应变计性能要求,进行大量开发确保更长使用寿命。
阅读案例研究: 定制测量技术:HBK 测量技术用于 ITER 聚变实验

2020年10月7日:
设计工程师将设计和材料推向极限,以减轻重量,提高性能或寿命。为了得出可靠的结论,使用很多应变片来获取测量数据。但是测量的质量呢?
为了评估质量,需要确定测量不确定度。因此,需要考虑所有相关方面。这包括正确选择仪表、安装、测试条件、数据采集系统和环境的影响等。
报告由 Sandro Di Natale 发表,概述了应变测量中的测量不确定度,并通过一个示例,概述了最大的影响因素以及如何将其影响降至最低。

2019年9月10日
近年来,由于复合材料结构具有设计灵活、重量轻、刚度高、成本比合金低、生产率高等优点,近年来越来越多的行业对其产生了浓厚的兴趣。典型的复合材料能抵抗高应变,用箔式应变片和粘合剂测量这些应变是一个挑战。这次演讲展示了一种新的方法来进行应变测量。
另一个挑战是复合材料测量点的自热效应。应变片的结构、激励电压、电阻等参数都会影响这种自热效应和测量结果。HBM 针对这些效应进行了一项实验设计(DoE)研究。Manuel Schultheiß 在本次讲演中展示了这些新方法。