加载软件/通道 错误
红灯常亮:当车辆开启时,通知驾驶员设备正在启动并且项目正在加载。如果在采集过程中红灯亮起,则发生错误。数据采集停止,司机必须去停车点并报告问题
SEAT 车辆测试自动数据采集系统
大众集团的规格要求在SEAT开发阶段对车辆进行测试,以确保满足质量和耐久性标准。 SEAT团队的挑战是建立一个足够快的数据采集(DAQ)系统,以便对仪表部件和整个数据采集提供更精确的控制。该团队开发了一个能够满足所有要求的ADAQ系统的自主采购,通信和分析流程。
与加泰罗尼亚理工大学一起,SEAT已经开发了一个自动数据采集过程系统,也称为ADAQ。它包括QuantumX DAQ模块,catman软件和电子电路,保证所有设备的电源和车辆与飞行员的互动。使用以下DAQ系统和传感器:QuantumX MX840B通用模块,MX1615B应变计模块和一个CX22B-W数据采集卡,热电偶,加速度计,应变计桥,位移传感器,以及14个CAN通道和GPS。由于车辆可能被测试的条件范围很广,QuantumX设备牢固地安装在车辆中。
汽车被运送到测试轨道中进行测试。 ADAQ 系统每天将数据传输到总部,因此分析人员可以随时检查和分析数据。当车辆开启时,系统启动。它执行以下步骤:
1. 启动catman软件
2. 车辆上路时开启数据存储
3. 一旦汽车返回到,停止记录
该系统提供报告给分析师,以便采取进一步行动。 ADAQ 能够在发生错误时向驾驶员发出警告。
catman 是ADAQ项目的首选软件,因为它提供了许多不同的自动化选项。包括自动启动catman,自动加载采集项目和自动执行DAQ作业。数据文件每10分钟记录一次。如果发生意外错误,ADAQ系统将记录到错误的时刻,并以以下文件名格式命名:XXXYYMMDDHHMMSS,对应于项目标识,年,月,日,小时,分钟和秒。因此没有数据会丢失。启动和停止采集触发采用 GPS,开始和停止采集指定三个条件具有更高的精度:纬度和经度坐标和车辆速度(大于0开始启动采集,并且在测试完成时归位到0)。
控制设备(CD)用于控制电子设备并对每个模块进行电力分配。除了控制设备外,还安装了电压整流器和驾驶员控制柜。由于采用电子电路并使用CX22B-W 的数字输出,可以建立四种不同的状态,以便通知驾驶员现在处于哪个 ADAQ 阶段。这可以通过安装在车辆仪表盘上的两个LED来实现。


红灯常亮:当车辆开启时,通知驾驶员设备正在启动并且项目正在加载。如果在采集过程中红灯亮起,则发生错误。数据采集停止,司机必须去停车点并报告问题

绿灯闪烁:通知驾驶员正在获取和保存数据。一切正常。

绿灯常亮:所有设备准备开始数据采集。正在等待触发以记录数据。

红灯闪烁:用于不同目的。在测试车辆中,这意味着阻尼器温度太高。