本文中, Thomas Kleckers, HBM 力传感器产品经理,将向您解释力传感器如何工作。
力传感器如何进行工作?
图中显示的四个应变片组成惠斯通电桥。这里不详细解释惠斯通电桥(详情见参考书“ '采用应变片进行应力测量和传感器制造‘). 最重要的是,由于应变片牢固地黏贴在弹性体上,因此应变片将产生和弹性体一样的变形,这将导致电阻产生变化。惠斯通电桥输出信号将提供这些变形信息。这样就可以计算出作用在应变片上的力的大小。这就是力传感器的工作原理。
最重要的是,由于应变片牢固地黏贴在弹性体上,因此应变片将产生和弹性体一样的变形,这将导致电阻产生变化。惠斯通电桥输出信号将提供这些变形信息。这样就可以计算出作用在应变片上的力的大小。这就是力传感器的工作原理。
称重传感器和力传感器之间有什么区别?
原理上,它们似乎非常类似:称重传感器测量质量或重量,力传感器测量力(即N或牛顿)。他们是否可以互换?每个牛顿大约等于100克,力传感器可以转换为称重传感器!
但是实际上不是这么简单。
区别1
称重传感器仅测量重量,而且仅是重力场方向。而且重量将一直大于 0。如果一个容器放在称重传感器下方,其并不会产生一个相反方向的重量。而力传感器则不同,其可以测量正方向,反方向以及拉力和压力等。
区别2:
称重传感器在工厂中生产,然后再现场进行标定。力传感器生产后立即在工厂进行校准,并且需要保证传感器拆下并安装后,测量值相同。因此,力传感器具有比称重传感器更坚固的结构,以保证在变化条件下的测量值的重复性。
区别3:
称重传感器和力传感器的标准不同,称重传感器一般为贸易秤标准,而立传感器需要满足 VDI 2635 或 ISO 376 标准。在这些标准中,可重复性其其中最重要的因素。
应用领域
"力传感器几乎可以用于任何地方,例如测试台的气隙力测量,即使力传感器没有接触到平台,力依然可以测量"。 – Thomas Kleckers
总而言之,我们将看一下力传感器的应用领域。
- 测试对物体的作用力。示例:如意外事故对摩托车头盔的影响。
- 测量值和参考值之间进行国际部队。世界各地的计量机构都使用特别精确的力传感器进行测试。提供参考测量值。
- 在测试台上,力传感器通常确保可以精确地控制所需的载荷:例如对飞机的机翼的加载测试,模拟真实的飞行状态。
- 工业设备,例如在印刷机,装配线或终端测试中例如盖子必须牢固地按住?