现代化测试台
为了进行开发测试台现代化改造,液压元件制造商提出了明确的要求:需要一套现代化的测试系统,可以进行长达数个月的循环加载耐久性测试 - 大约相当于进行 1000万 加载。液压设备将继续使用,只替换部分有缺陷的测量和控制设备 - 并且需要采用总线系统进行信号传输。另外,需要兼容 DIAdem 软件,允许进行定制,以便在测试和开发之间进行数据交换。
因此,解决方案实施了由三个独立测试站(见图1)组成的分布式系统,提供满足客户要求的量身定制的解决方案。中央控制计算机用于操作和可视化。每个测试站有两个模拟和八个数字输出以及16个模拟输入,具有极限值监控功能,可在小于10毫秒内响应关键信号状态。每个测量计算机依次具有两个测量放大器。在这种情况下,a-solution决定使用HBM的紧凑型QuantumX MX840B通用放大器。决定性因素是通过EtherCAT,其灵活的配置和高信号质量以及通过每个网关模块可用的8个数据采集通道可以轻松整合整个系统架构。
为此, a-solution 决定采用三个测试台 (见图 1) 促成的分布式测量系统, 中央控制计算机用于操作和可视化。每个测试台带有两个模拟和8个数字输出以及带有极限值监控功能的 16个模拟输入,可在 10毫秒内响应关键信号状态。每台测试计算机带有两个测量放大器。a-solution 最终决定采用 HBM QuantumX MX840B 通用放大器。决定性的因素不仅是放大器的灵活性及高质量,还包括其可以通过 EtherCAT 完全集成到整个测试系统框架中。