精确是眼睛激光手术的第一要素

制造商TECHNOLAS Perfect Vision 信赖 PMX amplifier 放大器的可靠性,因为该系统始终提供精确的测量值。因为眼睛激光手术的每个切口都需要在精确位置和正确的深度完成。

眼睛激光手术一般只持续几分钟。医生不需要使用刀片。病人在治疗后不久可以出院回家。病人实力可以迅速恢复,并且无痛苦。

德国LASIK公司设备每年手术次数超过12万次。准分子激光可用于近视和远视,以及角膜曲率,甚至年龄相关的远视。

使用的技术包括Technolas®TENEO™317准分子激光器和来自Technolas Perfect Vision的VICTUS®飞秒激光平台,其属于BAUSCH + LOMB集团。

VICTUS®的特点是系统可以普遍使用。除了进行角膜手术外,还可以进行白内障手术。眼科医生一般只需要在边上静静地观察,操作的所有步骤都由激光手术设备完美地进行。

切割角膜

眼睛激光手术需要异常精准。激光从眼睛角膜上切下一小块,被称为皮瓣。 然后将瓣片折叠,从而可以在开口处理角膜。 手术结束后,皮瓣折叠再次闭合。相当于是一个自然的补丁。

人眼角膜厚度仅为0.5毫米。 激光需要切割角膜的五分之一深度,也即是 0.1 毫米。因为切口需要和角膜的曲率保持一致,因此精准度异常重要。

眼睛激光手术

应变技术提供极高可靠性

功能可靠对于此类应用来说是必不可少。在手术过程中,需要对激光器上的接触镜片和眼睛上的安装夹上的激光压力精确控制。

设备中采用 应变片 对压力进行检测,并采用了 HBM 的 PMX数据采集系统获取应变信号并对其数字化,以确保在正确的公差范围内连续工作。

PMX系统确保了激光眼睛手术所需的可靠性,尤其是温度稳定性能。

极为可靠的测量系统

来自TECHNOLAS Perfect Vision的工程师寻找一家以测试为核心业务的制造商。来自HBM的PMX代表了精度和可靠性 - 部分归功于抗干扰HBM载波频率技术(CF)和 TEDS的自动传感器检测。采样率为每通道19.2千赫兹 - 16个测量通道和32个内部计算通道。由于测量带宽高,可以极快地处理信号。

在VICTUS®中,三重冗余应变测量信号将被其传输到PMX。并通过总线系统被传输到到计算机 - 系统的“大脑” - 用于分析。

以前,数据通过VICTUS®内较长的模拟路由传输。通常这不是理想的,因为模拟信号需要极短的传输距离。对传感器进行数字化,但空间狭小,无法完成。然而,这对PMX而言,这是没有问题的。其数字化技术保障了即使距离较远,也可返回可靠的值。

德国制造

放大器提供的安全功能也很重要。 Technolas专家与HBM一起开发了一个新的安全概念,包括冗余,看门狗和其他功能,以监控组件的功能。

PMX 可以在非常宽的压力范围内工作,并且具有极高的分辨率。

另外,“德国制造”的另外一个重要因素。 Technolas Perfect Vision 想要一个可以依赖的测试系统,“德国制造”标签也是系统选择的重要标准。