钢制天花板监控确保霍姆斯火车站安全
HENT AS 是一家建筑总承包商,负责这个建筑项目包括建筑结构,交通规等。HENT 最近获得了霍姆斯火车站合同,根据客户要求需要对火车站钢制屋顶进行监控和认证,需要确认钢制屋顶的使用寿命要超过 100 年。为此 HENT AS 寻求外部帮助来完成此项认证。
HBM 测试与测量 (HBM) 最后承担了此项测试,其将应变片安装在钢杆上,并将钢杆塞入混凝土中,并提供技术支持以及 IT 解决方案。



高离地
由于天花板采用 6 米长的锚杆悬吊,并且采用特殊的方式安装,以确保极高的安装精度。这对安装带来了极大地困难,因为其离地 25 米高,并且需要将 200 多片应变片黏贴到锚杆上。



整个测试采用的是 QuantumX 放大器和应变片,在某些情况下还使用了 IEPE 和压阻传感器。
除了 226 个应变片外,三个称重传感器被安装在选定在天花板螺栓上以监控螺栓应变。三个加速度计 (IEPE 传感器) 用于监控钢制天花板的三个方向移动。其他安装的传感器还包括:15个运动测量装置以检测锚杆的缺陷和变化; 15压力/吸入传感器(压阻)来监控天花板压力和吸入参数;六个声级计监视降噪措施的长期情况。
HBM catman 软件用于进行必要的设定,记录应变片和其他传感器的测试数据并进行存储。能够及时提供所需的报告。
成功安装
有效的沟通和协作是成功的基础。应力测试和数据存储是确保安全性的基础。
HENT 项目经理诺达尔解释道:
"客户 Bane NOR 已经决定于 HBM 继续合作,并签订了后续服务协议,以进行维护和校准。整个监控系统不仅可以记录测试数据,并且可以提前发送报警信号,以确保最大的安全性。”