与开发者 Manfred Kreuzer 和 Tim Sander 一起回顾 MGCplus

The MGCplus 数据采集系统 在全球销售已经超过25年了。对于电子产品来说,这是非常罕见的。并且刚刚采用 CP52 通信处理器进行了更新。在这次会议上,我们会见了开发者 Manfred Kreuzer 和 Tim Sander。


"MGCplus 是一个非常独特的产品”"

Kreuzer 先生,MGCplus 测量放大器系统是您最重要的开发项目之一,在过去25年中一直具有极高的声誉 - 到今天依然如此。对于这个产品你能说点什么?

Manfred Kreuzer: MGCplus 是一个非常独特的产品 - 你能找到生存了 27 年的电子测量设备吗?我说的 27 年是指包括 MGC 产品 - 就是不带 plus 的第一款型号。

那时这是你的主要开发项目,从那时起,你也管理了很多其他的产品。 今天对MGCplus的未来还有什么兴趣吗?

Kreuzer: 当然,现在飞机结构测试还在使用 MGCplus 系统,往往是数千个或上万通道。并且产品还在更新。

Manfred Kreuzer…

...最开始在达姆施塔特的 Fernseh-GmbH 彩色摄影机实验室担任开发工程师,1968年来到 HBM,很快成为电子开发部门经理。1992 年起负责电子仪器和传感器的整个产品开发。2005年,年龄63岁,放弃管理职位,继续在 HBM 工作五年,担任光学传感器的高级技术人员。2010年退休后,Manfred Kreuzer 转向他的个人爱好 - 摄影。2016年回到HBM,担任产品顾问,分享他的发展项目经验。

他的产品开发的想法:

“一开始是一个基于创新思想的概念,在实施这些想法时,设计和测试需要以理论和计算为指导,这一点很重要。”

Sander 先生, 您参与了 MGCplus 新型 CP52 通信处理器的开发工作:迈向未来的 MGCplus。在这个 HBM 旗舰产品上,您的工作是怎样的?

Tim Sander: 这当然是一个挑战。由于系统已经可以使用了很多年,全球有难以置信的数量的用户在使用这个产品,必须保证能向下兼容,同时还需要紧跟最新的技术趋势。

CP52 替换了两个旧的通信处理器CP22和CP42。它能做什么?

Sander:一个重要特征是可以基于精确时间协议或 PTP 进行同步。这意味着在同一测量项目中,可以和其他放大器完全同步测量。还有其他改进:例如,CP52 可以连接 512个测量通道而不是以前的256,另外测量数据现在可以保存到USB。

同步并在 USB上并存储数据...现在不是理所当然的吗?

Sander: 对于最新的产品是这样的,但对于25年前开发的产品来说,这是非常困难的。 PTP同步提供了显着的附加值,并且,兼容性是 MGCplus 的宝贵资产:因此,我们必须确保,即使是很老的插卡仍然可以工作。

Tim Sander…

自2008年以来一直负责 HBM 嵌入式软件开发。他现在在MGCplus上工作。 其毕业于达姆施塔特技术大学。
 ·
他有关于产品开发的说法:

“总是需要对问题进行权衡:一方面,我们希望继续推行有成熟的技术;另一方面,我们不想冒险,挑战是寻找正确的中间路线。”

这种系统是否仍然拥有最新的技术。

Kreuzer: 通常像这样的系统并不是市场上不再需要这个产品,而是由于如此长的产品生命周期导致的维护开销费用。由于要求和标准的变更导致部件不再可用。产品中断通常是供应商造成的。

Sander: 我认为多年的兼容性是MGCplus成功的原因之一。但这也对我们的开发工作构成了限制:因为产品最初开发时不可能满足今天的技术进步。但是,我们正在投入大量的质量保证。满足客户的要求。

Kreuzer:像 MGCplus 这样有很多组件的系统非常复杂。从热偶到应变片,连接多种类型的传感器。我认为维持这样一个系统有点像重新整修一栋老房子。但是,如果基本结构稳定,还是值得的。今天 MGCplus 仍然有很大的潜力。

市场上有许多数据采集系统,其中大部分比 MGCplus 更为先进。你觉得 - 为什么MGCplus用户仍然喜欢继续使用它?

Kreuzer: 产品优秀非常关键! MGCplus 在功能和紧凑性方面仍然具有吸引力,所以成为市场上的标准测量系统。它拥有测量技术世界所需的一切。

Sander: 我相信 MGCplus 兼容性也是其中关键。另外,MGCplus 带有控制键和显示屏,可以完全独立使用。用户在第一次启动仪器时,就可以直观地访问它。

即使在智能手机的时代

Kreuzer: 是的,这是惊人的。即使在今天,人们仍然坚持喜欢的东西。

但这不可能是四分之一世纪产品寿命的唯一原因。

Kreuzer: HBM服务和产品的范围也很重要:因为我们可以从单一源提供整个计量系统,硬件和软件。MGCplus是一个品牌。如此巨大的功能,用户需要很长时间才能正确地使用系统。

估计一下:你们觉得 - 在这27年里销售了多少台 MGCplus 设备?

Kreuzer: 40,000?

Sander: 25,000?

结论: 大约 24,000 台.

 

Kreuzer: 这个数字我们是始料未及的,开始时我们估计的数字是几百台。

听起来你当时有一些问题:

Kreuzer:一开始我们就提出了全新的想法。在此之前,测量放大器是完全模拟的,从测量范围到过滤器,必须使用按钮和旋钮手动调整所有内容。我们采用全新的数字技术,包括测量范围调整,零点平衡,15个过滤器灯 - 一切采用单一的组件。这意味着只需要更少的空间,并且测量值被数字化。之前,测量值以模拟记录,然后以数字方式记录在显示屏上。在MGC中,一切都是完全数字化的。测量不仅速度快,而且准确。