PMX 带有一个诊断LED指示灯。能够让服务工程师获得一个容易和快速的指示,了解设备和测量状态的潜在错误。
详细、深入的诊断信息储存在PMX日志文件终。涵盖了设备和测量的所有即将出现的错误,以及参数的设置更改。
“参数化的一个非常有用的工具,通过个人电脑的平板电脑或智能手机的 Web浏览器就可以实现,并且实时有效”,TRC 工程师 Hotimir Licen 谈到。
Iron Gate Dam:测量涡轮叶片的效率
采用 HBM 应变测量技术和 PMX 测量系统,水力发电效率提高了 10%。Iron Gate I (Djerdap Gorge) 水电站是多瑙河上最大的水坝和欧洲最大的水力发电站。其位于罗马尼亚和塞尔维亚之间。
该项目始于1964年,在1972完成时,其是世界上最大的水力发电站之一,有十二台发电机组,最大发电量为2052兆瓦,平均为1026兆瓦。

经过30多年的运行,新增六台汽轮机的振兴工程于2009在塞尔维亚启动。其目的是将发电效率提高 10%。其使用了可调叶片的水轮机对旧的设计进行优化。因此需要进行广泛的测试来确定发电效率。为此,IEENT(贝尔格莱德尼古拉斯研究所)与 MFB(贝尔格莱德大学机械科学院)和TRC Pro(技术研究中心)合作,设计了一个新方法,来测量实时工作状态下的发电效率。


测量使用的是应变测量原理,并将应变片直接安装在涡轮机上。
扭矩和轴向力测量的应变片位于涡轮和发电机之间)的轴上。
对于扭矩测量,工程师们决定采用 HBM HBM XY41-3/700 应变片并联工作。
对于轴向力的测量,工程师们选择了 XY31-3/350 应变片。




在应变片安装完成后,他们使用了特殊的保护罩对应变片进行了电气保护。以防止在这种恶劣环境下,应变测量受到电磁干扰(EMI)。
因为涡轮轴在工作时一直处于旋转状态,工程师们必须找到一个安全的方式来将的应变信号传递到 PMX 测量放大器系统。因此了安装了一个遥测系统,以便将测量信号从轴上发送到接收端。

通常,测量和控制系统需要完成几个任务,如快速可靠的测量、易于安装、实时计算、诊断信息、不需要额外的软件安装等。这些通过 PMX 测量系统.
PMX 可以测量多种信号,包括电压,应变等。来自涡轮,涡轮轴上的应变片将扭矩,转速及力等应变信号,通过遥测系统转化为电压信号,传送给 PMX,所有信号采样率均为 19.2 kHz。
所有参数设置与调整,PMX系统均通过标准的以太网接口和内部的 Web服务器处理。并且可通过远程无线网络进行远程操作。因此每个工程师都可以实时查看测试状态。


第二步中,需要实时地计算相关信息。这可以通过 PMX 智能功能完成,例如袖珍计算器、逻辑功能和过程评估等,如PID控制器功能。为了计算机械功率,可以使用以下公式:

单位: P: W; M: Nm; n: rpm.


PMX 带有一个诊断LED指示灯。能够让服务工程师获得一个容易和快速的指示,了解设备和测量状态的潜在错误。
详细、深入的诊断信息储存在PMX日志文件终。涵盖了设备和测量的所有即将出现的错误,以及参数的设置更改。
“参数化的一个非常有用的工具,通过个人电脑的平板电脑或智能手机的 Web浏览器就可以实现,并且实时有效”,TRC 工程师 Hotimir Licen 谈到。
在开始定义软件时,工程师要求其必须是一个易于使用,强大的数据采集和评估软件,能够采集所有的测量信号以及实时计算结果。此外,该软件必须可视化并存储所有数据,并可按需生成打印报告。
所有数据均通过 HBM catman 数据采集软件采集:
在项目完成后,进行效率测试并确定新的涡轮机特性。