HBM 测试技术帮助 Trasko Automatyka Sp. z o.o. 开发装配线,避免电磁干扰
您是否知道 HBM 测量技术包含特殊的屏蔽技术,使其免受任何类型的电磁干扰?通过 HBM 特殊屏蔽技术,波兰自动化公司Trasko Automatyka Sp. z o.o.。能够开发了带有扭矩控制单元的装配线,为质量控制提供了安全和可靠的结果。在这以前,这条装配线受到电磁噪声的严重干扰,导致了严重的质量控制问题。
挑战: 一致的屏蔽系统
装配线需要重新设计, Trasko Automatyka Sp. z o.o. 对所用的控制系统进行了全面检查。最大的挑战来自屏蔽干扰:许多部件,设备,控制单元,以及所使用的测量系统,都需要进行良好地屏蔽,以避免电磁噪声干扰。
电磁噪声对传感器精度以及屏蔽不良引起的扭矩测量结果的影响可以在图表中看到:


HBM解决方案:绿线屏蔽技术
通过使用 HBM 测量技术及其针对电磁干扰的特殊屏蔽方案, Trasko Automatyka Sp. z o.o. 建立一个提供可靠结果的过程控制系统。
They used the following setup:
- T20WN 扭矩传感器 用于测量信号
- PMX 信号调理系统 用于生产控制
- catman 可视化和分析软件
- 特殊 双屏蔽电缆 用于连接测量链的不同部件
免受电磁干扰是HBM产品的长期特点,测量链的所有电气部件都经过测试,并在HBM认可的内部实验室中进行测试和分析,从而确保满足所有规范要求。
使装配线免受电磁干扰的决定性因素是是专门的屏蔽设计(“HBM Greenline”),确保安全无故障运行。受绿色保护的设备既不会对环境产生任何干扰,也不会过度使用主电源。
采用这种方法,完整的测量链通过电缆屏蔽的独特设计完全封闭在法拉第笼中。电缆屏蔽层扁平化,连接到传感器外壳,并通过导电连接器连接到放大器外壳。这些措施大大减少了电磁干扰的影响。以下是如何确保屏蔽设计的实用提示:
测量链的所有组件(包括所有电缆接头,如连接器和联轴器)都必须由封闭的经EMC测试的屏蔽包围。屏蔽过渡必须以扁平,闭合和低阻抗接头的形式实现。如果使用原始的HBM连接器,则可以确保这一点。
一个重要的特点是传感器的导线和放大器的第二次屏蔽需要分离。为了获得完美的EMI保护,放大器以及第二个屏蔽必须连接到大地。 这确保了 EMI完全分离。 这一原则在 HBM “绿线概念”中被描述为鲁棒和安全测量的基础。



可靠的测试数据
由于引入了基于 HBM 产品的解决方案,获得了客户的肯定。 PMX 放大器本身处于恶劣的环境中,具备抗电磁干扰能力,保证了可靠的测量结果,并提高了生产效率。
在工业环境中,各种控制测量设备必须遵从低于1000V AC或1500V DC的电气设备的EMC兼容性标准 [1] 。干扰的另外方面是来自于 Wi-Fi, Bluetooth, RFID 等,其一般产生 9 kHz 到 400GHz 频率干扰。
在这种频率范围内的操作也导致电磁干扰。为了满足这些要求,应选择带有EMC标准测试证书的控制测量设备。
Photos provided by Trasko Automatyka Sp. z o.o. company (www.trasko.eu)
Analysis of measurement results: Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski