为什么轴承制造商 NTN-SNR 转向 HBM 数字称重传感器
随着 FIT7A 数字称重传感器 的推出, HBM 开启了动态称重和工业测量应用的新篇章。凭借其更高的精度(根据OIML R60 为 C4级),该称重传感器将应变技术扩展到现用于电磁力补偿技术(EFC)的应用。
其具有极高的坚固性和耐久性,即在恶劣的工业条件下。采样率高达 180次称重/分钟,并且价格仅有EFC 技术的 50% 。
HBM 动态称重数字传感器始于 2000年, 一直代表着行业的最高水平。
NTN-SNR - 轴承生产数字称重

随着 FIT7A 数字称重传感器 的推出, HBM 开启了动态称重和工业测量应用的新篇章。凭借其更高的精度(根据OIML R60 为 C4级),该称重传感器将应变技术扩展到现用于电磁力补偿技术(EFC)的应用。
其具有极高的坚固性和耐久性,即在恶劣的工业条件下。采样率高达 180次称重/分钟,并且价格仅有EFC 技术的 50% 。
HBM 动态称重数字传感器始于 2000年, 一直代表着行业的最高水平。
NTN-SNR 是使用我们称重传感器的第一批法国公司之一,其是一家国际知名的轴承和导轨制造商,主要用于汽车,航空航天,农业,铁路,采石场,矿山等工业设备。其主要用于检查注入到轴承中的油脂的确切数量。这个数量至关重要,因为轴承的使用寿命以及设备的安全性取决于油脂数量(过热可能是危险的)。润滑脂的数量一般通过活塞泵计量;但是为了确保更大安全性,NTN-SNR 进行双重称重检查。在此之前,使用高精度的实验室天平进行称重。
由于油脂数量检测是生产过程中的瓶颈,NTN-SNR 决定寻求更好的解决方案,并购买了一个执行润滑脂注射和双重称重检测的设备。并在设备中安装了FIT传感器。该机由 BEA 设计制造。面对两个挑战,Philippe Viallet 回顾到:
“首先是时间的必要:整个操作(润滑和双重称重)必须在几秒钟内完成,另外是空间的问题。”



对于这台设备,当时选择的技术方案今天看起来很大胆。尽管将数字技术整合到传感器早已存在,但将其安装在必须全天候不间断运行的关键生产机器上,依然是前所未有的。
HBM 作为称重技术领域的专家,我们早已知晓。并且基于应变技术的传感器具有极高的可靠性和坚固性,HBM 动态称重技术已经有十几年历史了,并且都使用在全天候生产的机器上,这为我们提供了很大的信心,因此我们在设备中采用了最新版本的数字称重传感器(FIT7A):
“HBM 的称重概念很多时候都是超前的,不仅为我们获得宝贵的时间,而且具有极高的可靠性坚实的技术基础。”

74010 Annecy - France
BEA Etudes et Réalisations
74960 Grand Gevrier - France