电机心电图
位于 Dordrecht(荷兰)的“Van Bodegraven Elektromotoren”专门用于电机。公司供应和安装各种品牌的新电机,并有进行维修和检修的车间。2016年,Van Bodegraven Elektromotoren 开发了一个新的电机测试设备,它使用 HBM 的测量设备来参数测定,包括转矩,转速,电压和温度等。
Richard Renee说:“这使得我们能够为每台电机提供一种”心电图“。
Van Bodegraven Elektromotoren总部位于多德雷赫特,是电机的成熟供应商,业务涉及处理新的和翻新的电机。公司百分之六十业务来自海运业,剩余百分之四十来自工业部门。其电机主要用于船舶推进,驱动泵,风扇,起重机,绞车,锚绞车和输送带等,这需要极高的可靠性。
Van Bodegraven 是一家独立品牌供应商,包括为 ABB,Cantoni 和 Siemens 等公司提供电机。 Van Bodegraven 为客户推荐的电机的类型在很大程度上取决于应用。
大修与电机更换
Van Bodegraven 的电机大修和替换业务:
在许多情况下,大修电动机在经济上是不合适的。一般购买新电机的成本通常更低。但有些特殊电机已不再生产,只能选择大修。这些包括多速电机,直流电机或特殊尺寸的电机。我们有一个大型车间,用于修理,大修和翻新电机,占我们营业额的25%。
“在我们更换电机时,我们以一对一的方式操作,” Renee 继续谈道,“因为特定应用的电机进行替代时,性能必须完全匹配且快速交付和安装,例如鹿特丹港停泊的船只。另外,状态监测和预测维护变得越来越重要。我们可以远程和无线地获得电机的状态和性能,并通过测量数据来预测何时发生问题或进行维护。“



测试台
电机测试对于整个工作流程来说变得越来越重要。
“许多客户想知道电机是否符合实际要求。这不仅涉及其性能,还涉及其能源效率。因此,我们一年前采购了一个新的百分百的无振动测试台,电机能在垂直或水平位置进行负载试验。“
Van Bodegraven在测试台中使用HBM的扭矩传感器和测量设备,Renee 说:
“我们仔细观察了一些供应商的设备,最终选择了HBM。我们早在 2004 年就购买了HBM T10F 5000 Nm 扭矩传感器,并且仍在使用它。另外还购买了一台PMX测量放大器。这样我们能够同时测量扭矩,转速和温度,以及所有电气参数,如电压,电流和功耗。我们为客户提供了包含所有相关图表的精确测试报告。在新的测试台中,我们还购买了一台新的 T40B 500 Nm 扭矩传感器,以在低扭矩范围内进行可靠测量。“
测量值在 PMX 测量系统中被读取和数字化。然后连接到预先安装了 catman 软件的计算机上。测量数据以图表形式实时显示,并在测量室的屏幕上显示。这为客户提供了易于理解的信息。除了显示信息,catman软件还存储测量值,允许Van Bodegraven根据测试数据计算和评估驱动器的效率,并分析趋势,从而为客户提供全面的测试报告与所有相关数据。
杰出的性能
另外此测试台也被ABB大量使用。ABB测试工程师不仅在Van Bodegraven进行性能测试,还可以模拟和锁定转子测试。还可以进行全功率的热运行试验和耐久试验。这些测试旨在表明传动系(电机加频率控制器)符合客户要求。
Van Bodegraven 在这个测试台上投入了大量资金。在100%负载下测试的重型电机可能会引起严重的振动;为此,测试台的12个桩深达12 米,以吸收振动。因此,Van Bodegraven 可以在现场进行对 高达600 kW 的电机进行测试和调整。