创新性的电机测试台
作为行业领导者,Schabmüller 已经开始为用户提供永磁同步电动机。这种新型电机功能强大、能量转换效率高。为最佳利用能源,确保可靠的测试结果,Schabmüller 采用了 HBM 测量链。
"我们选择 Genesis HighSpeed 和 Perception 软件以及 LabVIEW 开发环境,是因为 Perception 和 LabVIEW 可以使用一个接口进行连接,"
Stefan Lauck - Schabmüller 开发工程师谈到. "采用 Perception 传感器数据库,你可以将各种传感器集成到系统中,如电流,电压,扭矩,振动传感器等,非常方便,即插即用。这为我们节约了大量时间。
Schabmüller 测试台用于多种短期和长期测试,以确定电机的能源转换效率,使用寿命和可靠性等。通过扭矩,转速测试,获得电机效率图。其他还包括最大机械应力下的寿命试验,长期的热实验以确定各种长期和间隔加载模式对运动功能的影响等。所有电机必须达到 50000小时的使用寿命,”Stefan Lauck解释道。