应力测量基础 应力测量基础 | HBM

应力测量基础

应变片存在已经有 80 年了,基于生产效率和安全原因,其仍然是疲劳和材料测试的关键。但是我们如何从应变计算材料的应力呢?如何选择正确的应变片并正确安装?我们的专家深入研究,为您提供关于使用应变片进行应变测量的所有重要问题的最佳答案。单击下面选项了解详情。

  1. 应力测量和实验应力分析基础
  2. 选择合适的应变片,粘合剂,覆盖层等
  3. 应变片安装,所有您应了解的
  4. 减少和消除测量误差 
  5. 通过合适的软件和硬件采集数据 
  6. 应力测量培训, Webinars 和会议

1. 应力测量和实验应力分析基础

视频:电阻应变片如何工作

观看视频,了解电阻应变片如何工作

Read more

应变测量名词解释

技术名词的实用指南,帮你精确了解与应变测量相关的术语和概念

Read more

惠斯通电桥电路

惠斯通电桥可以用各种方式测量电阻:通过与已知电阻比较来确定电阻绝对值, 测定电阻的相对变化. 基本原理和理论.

Read more

参考书

应变计已经成为应力分析 元件优化,安全测试和技术研究的必备工具. 勇士也是测量传感器制造的主要部件.

Read more

2. 选择合适的应变片,粘合剂,覆盖层等

如何选择合适的应变片(应变计)

在选择正确的应变片之前,需要明确测量目标。首先要考虑的问题是应变片将用于应力测试还是传感器制造。

Read more

什么是应变花?

A strain gauge rosette is a term for an arrangement of two or more strain gauges that are positioned closely to measure strains along different directions.

Read more

箔式应变片:技术和类别

Foil strain gages are being used as proven sensor technology worldwide. Find out what a foil strain gauge is and what types are available on the market.

Read more

应变片安装用黏合剂选择

如何为应变片安装选择最佳的黏合剂?在本文中,我们将向您展示需要考虑的决策标准。

Read more

3. 应变片安装,所有您应了解的

如何安装应变片 - 视频

应变片安装视频:了解如何有效安装应变片,以及如何确定安装过程是否正确。

Read more

应变片快速安装的 10个技巧

应变片安装是件费事费力的事,您是否知道一些简单的技巧,能够帮您节约大量安装时间? 观看我们为您制作的视频,了解应变片快速安装的 10 个技巧

Read more

焊接还是粘合应变片?

焊接和粘合是安装应变片的两种主要技术,但是那种方式更适合您的应用呢?

Read more

正确焊接应变片

一些环境不适合黏贴应变片,尤其是极低的温度或是遍布灰尘的环境。

Read more

黏贴应变片到螺栓上

关于HBM LB11应变片的安装和使用,了解如何轻松测量螺栓元件的轴向载荷。

Read more

如何接线螺栓应变片

在测量拧紧应力时,很难在螺栓上安装应变片。本文提供了这个问题的解决方法。

Read more

应变片无铅焊接技术

本文就如何对应变片进行无铅焊接以及保证测量的高可靠性提出一些建议

Read more

在增强型纤维塑料上安装应变片

机械特性依赖应力方向,因此在不知道弹性系数方向的情况下,标准的理论方法(胡克定律)不能适用.

Read more

如何测量印刷电路板应变

Electrical strain gauges are designated to measure the deformation of the PCBs to an extremely accurate degree; this quick-step guide shows necessary steps

Read more

在混凝土表面如何正确地安装应变片

在混凝土表面安装应变片并不代表很困难!本文提供了有用的技巧与提示

Read more

4. 减少和消除测量误差

应力测试提示与技巧

本文讨论了采用应变片进行实验应力分析时可能产生误差的原因,并解释了如何在设计阶段评估测量不确定度。

Read more

文章: 应变片温度补偿

在本文中,我们将向您介绍使用应变片时,哪些(不需要的)温度影响会影响测量结果。并帮助您最大程度地减少这些影响或完全补偿。

Read more

导线电阻补偿

测量点,例如在桥梁或飞机机翼,通常离测量仪器非常远。不能直接靠近测量点测量,需要使用长电缆连接。缺点:在电缆导线电阻一般达几欧姆,会对测量产生负面影响。特别是在测量过程中电阻产生变化,例如温度变化,其将会对产生较大的测量误差。

Read more

应变系数偏差

本文介绍了在应变测量过程中,了解应变系数如何影响测量结果,以及为何每个 HBM 应变片需要根据数据表中的指定值进行参数化。

Read more

电阻应变片的疲劳寿命

本文对电阻箔式应变片的疲劳寿命和耐久性试验极限进行了探讨。

Read more

5. 通过合适的软件和硬件采集数据

如何在Catman AP 中使用应变片

本教程向您展示了使用HBM CatmanAP 数据采集软件设置应变片和应变花的步骤。

Read more

带分路信号的应变 ¼ 桥校准

带分路信号的应变 ¼ 桥校准

Read more

线性和灵敏度误差

应变片的线性和灵敏度误差

Read more

6. 应力测量培训, Webinars 和会议

应用案例

全球数以万计的客户都非常信赖 HBM 高精度,高可靠的测量结果。我们的测试和测量设备,软件应用于全球很多行业和领域。缩短研发周期,提高生产效率,改善产品质量。

Read more

展会与研讨会

通过专业发展培训、研讨会和网络研讨会,使您的测量技术知识与时俱进。

Read more