惠斯通电桥可以用各种方式测量电阻:
- 通过与已知电阻比较来确定电阻绝对值
- 测定电阻的相对变化
后一种方法用于应变技术。它可以测定应变片电阻的相对变化,通常精度可达 10-4 到 10-2 Ω/Ω。
下面的图片显示了惠斯通电桥的两个不同的电气连接图,它们是完全相同的:图a)显示了通常使用惠斯登电桥的菱形连接;和图b)是相同电路,这对于未经过电气训练的人来说,这将更清楚。
惠斯通电桥的四个桥臂或分支由电阻R1至R4组成。桥的角点2和3指示桥路激励电压Vs的连接;角点1和4为电桥输出电压V0即测量信号。
The bridge excitation is usually an applied, stabilized direct, or alternating voltage Vs.