什么是应变花?
应变花是一个术语,采用两个或两个以上的应变片,紧密地排列以测量构件不同方向的应变。单应变片仅能测量单个方向的应变,应变花使用多个应变片进行多个方向应变测量,更精确地测量被测表面的应变。
应变花是一个术语,采用两个或两个以上的应变片,紧密地排列以测量构件不同方向的应变。单应变片仅能测量单个方向的应变,应变花使用多个应变片进行多个方向应变测量,更精确地测量被测表面的应变。
单一的应力作用,测量相对容易。如果某些力的组合产生直角应力状态,这就要求测量双轴应力。
“双轴”是在XY平面上进行二维应力分析,并假定该平面的应力为零。双轴应力状态是两个应力或剪应力之和。
双轴应力是大多数结构件屡见不鲜,所以应变花通常用于实验应力分析。
常见的有两种配置的应变花;矩形和三角形。矩形应变花包括三个应变片;A,B,和C,A 和 C彼此呈90o角排列,B在两者之间,相差45度角。
三角形应变花也由三个应变片组成,彼此之间呈 60o 角排列。除了矩形和三角形外,还有许多其他类型的应变花。
除了标准的应变片外,HBM 还提供多种应变花可供选择。
RY 应变花 带有三个测量栅丝,用于未知方向的应力测试。RY1, RY3, RY8, RY9, 和 RY10 测量栅丝彼此呈 0o/45o/90o 排列。 RY4 和RY7 测量栅丝彼此呈 0o/60o/120o 排列。
XY 应变花 带有两个测量栅丝,用于已知方向的双轴应力测试。此类应变花彼此呈 90o 排列。
此类的应变花具有不同形状和大小,提供不同的温度响应系数适应下列材料;