HBM 称重传感器用于地铁施工中土壤的精确称重
地下空间作为一个城市的重要自然资源,在发达国家得到了广泛的应用。随着中国经济的加速发展,创造和利用地下空间已受到广泛的关注。
对于地下轨道交通,中国开始于 1965 年。目前,多数大城市如北京、上海、天津、广州、南京、深圳、苏州、武汉和杭州都已经有了自己的地铁。中国地铁建设进入了一个快速发展的阶段。
蓬勃发展的特大城市如何发展成为宜居之地?这个问题是全球面临的主要挑战之一。在其中,测量技术对改善城市的基础设施起着至关重要的作用。在中国南宁的地铁建设中,HBM 称重传感器确保了地铁建设的安全性。
施工现场图片


地铁施工中的若干问题
在地铁建设项目中,地面沉降事故的概率相当高。例如,在深圳地铁1号线施工中,地面沉降事故占总工期的25%。事故发生在深圳市区,对附近的建筑物和地下管线造成了严重的影响,也影响了施工进度,且提高了工程造价。因此,如何从工程进度和安全方面控制工程造价,是一个十分重要的问题。
广西壮族自治区的省会南宁目前也开始地铁建设。南宁铁路运输集团有限公司要求同济大学提供监测地表沉降的解决方案。
经过非常深入的研究,同济大学得出结论,为了控制地表沉降,必须实时监测开挖土方量重量。HBM 为客户设计及数据分析提供了必要的支持。
RTN 在使用中:


传感器解决方案
为精确测量土壤重量, HBM 推荐使用了非常经典的传感器 扭环式称重传感器 RTN ,其具有极高的量程和极高的精度。并为项目设备的设计与制造提供了一个全面的解决方案,包括通过无线方式发送施工现场的重量信号。
为使重量数据检查更容易,HBM 中国团队并为其开发了软件及缓冲装置和横拉杆保护装置,以确保其更长的使用寿命。
为保证数据的有效性, 选择了 AD103C 和 AED9101 通过 RS485 接口连接到 Wi-Fi 模块实现无线信号传输。
HBM 中国团队针对客户的需求,定制了一款数据采集软件,大大减少了客户工作量。HBM 称重系统凭借其强大的技术、卓越的产品质量、成为地铁建设中重要的组成部分,赢得了用户的赞誉和信赖。