HBM 功率分析知识库

HBM eDrive 测试用功率分析仪,能让您深入了解电机和逆变器之间的关系。和其他功率分析仪不同, HBM eDrive 测试不仅可为您提供测量数据,还可进行深入分析,仅仅数秒即可完成,并且适用于 6 相电机。进入逆变器和电动传动系统的真实分析世界。


视频

HBM eDrive 测试功率分析仪到底如何工作?请观看我们的视频。

 
HBM eDrive 测试: 数分钟即可完成电机数据分析
 
eDrive 测试: 一个用户的理解
 
Steinbeis 奖项

白皮书

仅需使用邮箱地址注册,即可免费获取

测量变压器等效电路图的参数

在许多不同的应用中,变压器是交流技术中最重要的部件之一。在电能技术中,它用于在不同的电压间进行转换。在这种情况下,为了确保能源的有效传输,需要极高的效率并进行优化。

大功率电池系统的鉴定和验证

在将牵引电池引入市场之前,必须对这些系统进行鉴定和验证。一个合适的测试台必须能满足高电压,大电流、高动态等要求,它应该能够以一种面向应用的方式尽可能实际地执行必要的测试。

采用 Perception 软件计算功率

在工业领域以及混合动力及电动汽车领域,对电气驱动装置测试和评估时,需要精确地进行高动态功率测量。本文通过一些例子来解释功率值。

交流电机效率与损耗映射

近年来,电机已成为许多行业的一个重要课题,包括发电、供热/制冷、运输和家用电器。随着效率标准的提高和电池驱动装置的增加,电机效率已成为一个重要课题。

交流电机效率与损耗映射

近年来,电机已成为许多行业的一个重要课题,包括发电、供热/制冷、运输和家用电器。随着效率标准的提高和电池驱动装置的增加,电机效率已成为一个重要课题。

6 相电机功率测量和实时功率计算

在工业和电气移动应用中,电驱动及的相应控制策略的评估和测试以需要精确和高动态功率测量。

采用 Perception 软件进行脉宽调制逆变器功率测量

准确和高动态功率测量是评估和测试电驱动,以及混合动力和电动汽车所必需的。为了能够评估这些测量结果,必须考虑驱动部件的功能和工作方法。

用Genesis HighSpeed 数据记录仪测量旋转变压器位置

旋转变压器是一种广泛应用于同步电机驱动系中的电机,其电机控制算法需要测量转子位置。由于其坚固性,旋转变压器是在恶劣环境中的常见选择,在恶劣环境中,电机受到机械应力和振动,包括汽车和航空航天应用。

异步电动机空间矢量量和气隙扭矩的计算

HBM Genesis HighSpeed 高速数据记录仪特别适用于逆变器供电的交流感应电机的测量。由于其模块化设计,这些测量系统可用于任何通道数,同时具有极高的采样率。

采用 Perception 软件,通过空间矢量,对电能测量量进行计算和实现

空间矢量通常用于简明扼要地表示电能转换系统例如变压器或感应电机的测量量。如果和时间相关的空间矢量以复平面轨迹曲线表示,这些电能转换系统的操作状态等信息就可以被测定。

三相系统对称分量的测量

可再生能源比例的不断提高,要求这些能源生产商在关键运营情况下也能实现高可靠性。利用对称分量法对可再生能源生产企业的工作点进行评价。


应用概览

观看应用视频,深入了解 HBM 功率分析仪的强大功能。

 
HBM eDrive 功率分析仪 dq0 变换
 
空间矢量控制

Webinars

HBM webinars 是您知识的完美补充——只需注册登录,免费获取 HBM 电驱动测试的所有网络研讨会内容。

Power Analyzers for e-Machines of up to 6-Phases
Fast efficiency mapping of electric drives with 3+ phases
Advanced measurements and analysis at variable frequency
风力发电机功率测量
电驱动效率测试
在本网络研讨会中,我们将解释在电驱动系中电机和逆变器测试的关键。
Motor and Inverter Testing on Electrical Drive Trains
Integrated test & measurement equipment for electric moto

应用案例

在这里,您将找到使用 eDrive 测试系统的应用实例以及用户的看法。


相关产品

eDrive: 电机逆变器测试
直接快速地评估所有相关数据
Perception
Perception 是一个用于高速数据采集测量 的 模块化的软件包,其可以进行以下测试.
联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务