TEDS 是什么?
TEDS是一种带有传感器信息的特殊微型电子芯片。TEDS技术由IEEE1451.4标准描述。由于IEEE1451是国际公认的标准,因此 TEDS 技术不仅适用于一个制造商的设备,而是可将来自不同供应商的设备结合在一个测量链中。HBM 积极参与这一标准的开发。
TEDS芯片中的所有数据都存储在模板中,模板基本上就是传感器参数表。其带有多种模板,可用于各种不同的传感器,如雅典传感器、桥路传感器(应变技术)或电流输出传感器。
当将具有TEDS的传感器连接到能够读取TEDS芯片的数据采集系统时,测量链设置自动执行。不仅可以大大减少设置时间,并且能杜绝任何设置错误带来的风险。
这确保了精确可靠的测量,尤其是需要频繁改变配置和连接不同传感器的测量系统。